К архивным публикациям СМИ

Попробуйте новый не усадочный кембрик

16.09.2019

Дополните предложение заказчику новым не усадочным кембриком WMS-OT для маркировки проводников.

Компания «Феникс Контакт» предлагает Вашему вниманию новый материал для маркировки в исполнении не усадочного кембрика WMS-OT. Материал кембрика не содержит вредных примесей, а удобный форм-фактор в виде рулона позволяет оперативно наносить обозначения на кембрики длиной от 30 до 120 м с помощью THERMOMARK ROLL любого поколения.

Форма поперечного сечения кембрика «овал» обеспечивает легкое нанизывание на проводник, а также фиксацию на проводнике благодаря эффекту «подпружинивания».

Важно помнить, что кембрик реализует не только функцию маркировочного поля. Наиболее часто кембрики применяются для восстановления изолирующей оболочки проводов или отдельных жил кабеля в месте их соединения (спайки) с контактными пластинами в различных электрических разъёмах и соединителях. Кембрик может применяться для изоляции и защиты пассивных элементов печатных плат (резисторы, конденсаторы и т.д.) или их токоведущих частей от контакта друг с другом и самой печатной платой. Кембрик может выступать и в качестве механической защиты, предохраняя провода, кабели, контакты, соединительные узлы от коррозии, изломов и повреждений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.