К архивным публикациям СМИ

Сертификат ТРТС на клеммные коробки, шкафы защиты и управления

30.07.2018

ООО «Феникс Контакт РУС» получило сертификат ТР ТС на российское производство готовых решений для промышленности.

Основной политикой Phoenix Contact является клиентоориентированность. Именно поэтому в 2017 году предприятие открыло производство и сборку электротехнических шкафов на территории России.

На данный момент развернуто производство клеммных коробок, шкафов защиты и управления.

Клеммные коробки представляют собой уже готовое к установке и непрерывной работе изделие или полуфабрикат, который заказчик может дооснастить своим оборудованием. Это позволяет экономить человеко-часы потребителя и упрощает заказ, так как собранное изделие поставляется под единым артикулом.

Шкафы  защиты – это  скомплектованные по опросному листу заказчика шкафы защиты от импульсных перенапряжений.

Шкафы могут быть выполнены в различных форм-факторах, таких как сборки в корпусах с дверцами или крышками. Что в свою очередь повышает степень защиты изделия и позволяет устанавливать его в более агрессивные среды, чем отдельные комплектующие.

Шкафы могут быть применены в различных отраслях производства, таких как судостроение, машиностроение, пищевая, обрабатывающая, добывающая и многих других.

Наша опытная группа инженеров разработает наиболее удобное, компактное, соответствующее всем условиям по техническому заданию  заказчика решение в кратчайшие сроки и предоставит его на согласование. Благодаря отточенной работе логистики, после согласования документации, все необходимые комплектующие поступают на производство, где и происходит сборка и наладка оборудования грамотными монтажниками под контролем технических специалистов. Также заказчик может получить любую консультацию о своём проекте от лиц, задействованных в нём. Сопровождение изделия ведётся специалистами нашей компании не только во время производства, но и на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Для простоты инсталляции шкафы комплектуются документацией с максимально понятным описанием работы, состава, техническими характеристиками, способом подключения и всеми необходимыми сертификатами. Для упрощения понимания, в наших изделиях нанесены маркировки на каждый элемент в соответствии с вложенными схемами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.