К архивным публикациям СМИ

Новый трехфазный источник питания серии QUINT 4-ого поколения мощностью 40 А

09.09.2019

Новый 3-х фазный источник питания серии QUINT 4-ого поколения мощностью 40 Ампер  

Источник питания QUINT4-PS/3AC/24DC/40 (арт. 2904623)

Трехфазный источник питания QUINT4 мощностью 960 Вт имеет сверхнизкий пусковой ток, высокий КПД, возможность конфигурирования, а также способен работать при обрыве одной из питающих фаз.

Источник питания имеет статический и динамический резерв мощности, которые обеспечивают выходную мощность до 45 А в течение продолжительного времени и до 60 А в течение 5 секунд. Дискретные выходы и пороговые значения могут быть индивидуально настроены. Также один из сигналов может быть настроен как аналоговый.

Высокий КПД - до 95,7% - обеспечивает незначительный нагрев и, как следствие, продолжительный срок службы устройства. При этом КПД остаётся на высоком уровне не только в номинальном режиме, но и в режимах перегрузки и недогрузки. Блок питания имеет универсальный вход и может работать как от переменного, так и от постоянного напряжения. Отсутствие (или обрыв) одной из фаз не является помехой для источника питания, что значительно расширяет область его применения и повышает отказоустойчивость системы. Высокий коэффициент мощности позволяет значительно снизить реактивную составляющую, что понижает суммарное потребление электроэнергии системой.

Клеммы с зажимом Push-in ускоряют монтаж за счет подключения проводника без использования инструмента. Компактные размеры устройства позволяют сэкономить монтажное пространство в электротехническом шкафу. А ограничение пускового тока на уровне номинальных значений позволяет более гибко выбирать защитные устройства на входе.

Для заказа доступны модели с заказной и стандартной конфигурацией:

  • QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - 2904623
  • QUINT4-PS/3AC/24DC/40/... 2908941
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.