К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки разъемов Heavycon COM

07.10.2019

Контактные вставки разъемов Heavycon COM

Phoenix Contact представляет контактные вставки HEAVYCON COM, обеспечивающие надежную передачу сигналов, а также безопасное подключение за счет новой концепции заземления.

Контактные вставки HEAVYCON COM надежно передают сигналы и питание. Еще большую безопасность при подключении обеспечивает новая концепция заземления с опережающим подключением PE вне контактной вставки. Компактное исполнение серии COM, кроме того, обеспечивает возможность применения в децентрализованных системах. На выбор доступны версии с Push-in контактами или контактами под обжим.

Преимущества для Вас:

  • Простая установка без инструмента с помощью зажимов Push-in.
  • Экономия места и высокая плотность монтажа благодаря компактной конструкции камеры зажима.
  • Безопасность благодаря защите от прикосновения и опережающему подключению PE вне контактной вставки.
  • Совместимость с другими технологиями присоединения, например, обжимными контактами.
  • Защита от неправильной установки благодаря кодировке при помощи пластмассовых профилей.

Основные характеристики:

  • зажим Push-in или обжимной контакт;
  • материал: PC;
  • подходят для корпусов серии COM;
  • полная совместимость с основными стандартами разъемов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.