К архивным публикациям СМИ

Emalytics – решение для автоматизации зданий от Phoenix Contact

12.08.2019

Emalytics – решение для автоматизации зданий от Phoenix Contact  

Интеллектуальная система автоматизации зданий от Phoenix Contact

IoT, Industry 4.0, цифровизация, Smart Building, BMS, энергоэффективность – что может объединять все эти понятия? Правильно, Emalytics – интеллектуальная система автоматизации зданий от Phoenix Contact.

Глубокая, простая и надежная интеграция всех подсистем в платформу управления автоматизацией и диспетчеризацией зданий на основе технологии «Интернета вещей» превратилась в основное требование рынка. Такая интеграция делает процесс эксплуатации здания более прозрачным, надежным и управляемым. Ее цель — снизить затраты на содержание и электроэнергию в течение всего жизненного цикла.

Современные здания должны быть «умными» и эффективными с точки зрения затрат и экологии. Это требует применения комплексной системы управления автоматизацией и диспетчеризацией зданий на основе технологии «Интернета вещей». Комплексное планирование, цифровизация и прозрачная коммуникация являются главными элементами для создания умных зданий. Кроме того, пристальное внимание уделяется кибербезопасности и целостности данных.

Выгода от использования такой модульной платформы заключается в максимальной гибкости на всех уровнях - начиная от небольших, и заканчивая крупными приложениями. Пользователям умных зданий доступны удобства, которые делают жизнь проще и комфортнее.

Система Emalytics представляет собой открытую платформу для управления инженерным оборудованием зданий на базе технологии «Интернета вещей», а также стандартов безопасности и ИТ-коммуникации. Система взаимодействует с компаниями, управляющими зданиями и оборудованием, а также жильцами, предоставляя им более четкие и полезные данные. С помощью Emalytics можно беспрепятственно интегрировать многочисленные системы зданий. В их число входят системы кондиционирования воздуха, отопления и вентиляции, освещения, управления инженерным оборудованием и энергопотреблением зданий, управления доступом и многие другие.

На основе Emalytics компания Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения на базе собственных контроллеров ILC2050BI и ILC2050BI-L, использующих технологию «Интернета вещей» и поддерживающих множество протоколов, ориентированных на автоматизацию зданий. Контроллер ILC2050BI подходит для любых сценариев применения, начиная от систем кондиционирования воздуха, отопления и вентиляции, до автоматизации оборудования помещений, в том числе освещения с помощью DALI.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Аналитическая система управления инженерным оборудованием зданий

.

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.