PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH

PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH в Падерборне

Лидер в области технологий

Профессиональный центр для технологий электропитания.

Компания Phoenix Contact Power Supplies GmbH в Падерборне является профессиональным центром создания технологий электропитания. Здесь создаются стандартные блоки питания, а также индивидуальные решения, которые можно приобрести через всемирную сбытовую сеть компании Phoenix Contact.

Инновации для вашего успеха

Команда опытных разработчиков в Phoenix Contact Power Supplies  

Команда опытных разработчиков в Phoenix Contact Power Supplies

Надежность и долговечность – вот главные аспекты, влияющие на разработку блоков питания. Для этого используются новейшие технические разработки наших опытных инженеров, что отражается в широком выборе компонентов.

Прежде всего, мы выделяемся тем, что интегрируем в наши устройства функции, обеспечивающие нашим заказчикам продолжительную выгоду. Они облегчают использование наших устройств и одновременно предотвращают возникновение дополнительных затрат. Таким образом технология SFB Technology обеспечивает быстрое и надежное срабатывание линейного защитного автомата в случае возникновения неисправности.

Концентрированная квалификация

Phoenix Contact Power Supplies в Падерборне  

Phoenix Contact Power Supplies в Падерборне

Компания Aptronic AG из г. Бад-Зассендорф с 2012 года входит в группу компаний. С апреля 2014 г. она работает совместно с подразделением электропитания компании Phoenix Contact Electronics из г. Бад-Пирмонт в новом офисе в Падерборне. 

В руководство компании входит Георг Беретич, являющийся также представителем руководства, и доктор Матиас Эмзерманн.

Стандартные изделия и индивидуальные решения

Блоки питания Phoenix Contact: стандартные продукты и индивидуальные решения  

Индивидуальные разработки в соответствии с требованиями клиентов

В дополнение к стандартным изделиям мы разрабатываем на заказ устройства для медицинских, строительных и сетевых технологий. Они в наличии в качестве интегрированных в здания решений, например, для банкоматов и промышленных ПК.

Solutions for the future

Разработка  

Перспективные решения для блоков питания

В будущем требования к блокам питания станут еще более разнообразными. С одной стороны, в следствие потребности в интеллектуальных изделиях создаются новые технологии. Компания Phoenix Contact доказала свою компетентность и еще в 2007 году изобрела технологию SFB, в 2012 году последовало изобретение технологий ACB и IQ. С другой стороны, устройства должны соответствовать все более экстремальным требованиям, например температурам окружающей среды до -40°C.

PHOENIX CONTACT
Power Supplies GmbH

+49 5251 / 2886-0

Oberes Feld 1
D-33106 Paderborn

Дополнительные сведения