Для обеспечения бесперебойного питания небольших систем с напряжением питания 12В постоянного тока теперь есть новое решение – ИБП серии STEP-UPS с литий-полимерным (Li-Po) аккумулятором.
ИБП обеспечивает питание нагрузок с током потребления до 4А в течение 23 минут.
ИБП выполнен в одном форм-факторе с источниками питания серии STEP POWER и имеет малую глубину – всего 61 мм, специально для установки в низкопрофильные шкафы. Литий-полимерная батарея отличается особой компактностью и поставляется в комплекте с ИБП, но ее можно заказать отдельно и легко заменить.
Входное напряжение ИБП может находиться в диапазоне от 10 В до 16,5 В постоянного тока, таким образом, для построения системы бесперебойного питания необходим еще источник питания, преобразующий сетевое напряжение 220В в 12В. Для этого удобно использовать источник питания серии STEP POWER.
Источник бесперебойного питания STEP-UPS/12DC/12DC/4 имеет 3 дискретных выхода для сигнализации: Alarm, Bat-Mode и Bat-Charge.
"$pageName" в