К архивным публикациям СМИ

Новые модели источников питания

29.11.2019

Phoenix Contact представляет новый однофазный источник питания серии QUINT 4-ого поколения мощностью 40 А.

В серии источников питания QUINT4 мощностью 960 Вт появилась однофазная версия, которая существенно компактнее и легче предыдущей, с более высоким КПД 95,9% и сверхнизким пусковым током 12 А. Кроме этого, источник питания обладает повышенной электрической прочностью за счет встроенного варистора и газового разрядника.

Компактные размеры устройства позволяют сэкономить монтажное место в электротехническом шкафу, а минимальное значение пускового тока дает более широкий выбор по защитным устройствам на входе. На ряду с этим, источник питания имеет статический и динамический резерв мощности, что позволяет обеспечивать выходную мощность до 45 А в течение продолжительного времени и до 60 А в течение 5 секунд.

При помощи аналоговых, цифровых и релейных выходов доступна широкая превентивная диагностика, что позволяет получать максимум необходимой информации о состоянии источника питания удаленно, а за счет встроенного индикатора нагрузки можно увидеть ее уровень при визуальном осмотре устройства на объекте.

Для заказа доступна модель:
QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 2904603


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополненная реальность от Phoenix Contact

Компания «Феникс Контакт» приняла участие в Международном форуме «Электрические Сети», в рамках которого была представлена новая технология «Дополненная реальность».

Дополненная реальность от Phoenix Contact
Подробнее

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Запись семинара «Технологии беспроводной связи и Интернета вещей»

Смотрите на официальном YouTube-канале Phoenix Contact

Online-трансляция семинара
Смотреть