К архивным публикациям СМИ

Бесконтактный датчик безопасности PSRswitch

29.11.2018

Бесконтактный датчик безопасности PSRswitch  

Бесконтактный датчик безопасности PSRswitch

Phoenix Contact представляет новый интеллектуальный бесконтактный датчик безопасности PSRswitch, который является эффективным решением для контроля положения дверей, ограждения оборудования и производственных линий.

PSRswitch — это электронный кодируемый датчик с встроенной технологией RFID, которая обеспечивает максимальную защиту и высокий уровень безопасности согласно стандартам ГОСТ Р ИСО 13849-1 и EN ISO 14119.

Вы получаете экономичное и гибкое решение с совместимыми блоками управления и кабелями SAC.

Решение для безопасности PSRswitch в паре с компактным реле безопасности PSRmini PSR-MC42 может быть использовано с модулями ввода-вывода IO-Link и обеспечить новые возможности диагностики в рамках умного производства.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее