Spre toate informațiile de presă

Modularitate crescută în câmp

30.11.2017

Axioline E IO-Link-I/O-Box  

Noile aparate electrice Axioline pentru automatizare descentralizată

Portofoliul de produse al sistemului I/O Axioline E de la Phoenix Contact include, de acum, şi IO-Link-I/O-Box.

Cu IO-Link-I/O-Boxen Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P şi AXL E IOL DO8 M12 6P cu opt canale, masterul E-IO-Link Axioline poate fi structurat într-o staţie I/O şi semnalele distribuite se pot înregistra sau preda într-un sistem sau maşină. Astfel, utilizatorii pot adapta flexibil şi economic volumul său I/O la câmp. Întrucât datele şi alimentarea la link IO sunt transferate printr-un cablu, IO-Link-I/O-Boxen se pot racorda uşor printr-un singur cablu cu senzori/actori neecrant la masterul IO-Link. Prin converterul analogic IO-Link de la Axioline E se pot înregistra sau preda simplu, în câmp, semnalele analogice.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere