Comunicação móvel

Em qualquer momento e lugar

Wireless em qualquer lugar do mundo

Graças à rede de comunicação móvel, consegue aceder às suas máquinas e sistemas em qualquer lugar.

Manutenção remota através da Internet e das redes de comunicação móvel

As tecnologias de comunicação móvel oferecem-lhe a possibilidade de estabelecer, em qualquer momento e lugar, ligações com as suas máquinas e instalações através da Internet. Deste modo, é assegurada uma aquisição contínua de dados, assim como uma manutenção remota eficiente.

Para que as suas ligações de rede estejam protegidas contra falhas e manipulação, a Phoenix Contact disponibiliza-lhe produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrada.


Conceito de manutenção remota seguro

Os conceitos de manutenção remota seguros para máquinas e sistemas reduzem os tempos de paragem, permitem economizar os custos de viagens e limitam as despesas administrativas.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Controlo remoto através da rede de comunicação móvel

Para efetuar o registo contínuo dos seus dados de processo, a Phoenix Contact disponibiliza aparelhos de comunicação móvel que suportam serviços por pacotes, como GPRS e EDGE (rede GSM) e também UMTS/HSPA (3G).

Estas ligações não são calculadas de acordo com o tempo de ligação, mas pelo volume de dados produzido. Deste modo, torna-se, por exemplo, possível ligar as estações elevatórias remotas ou os sinais de trânsito à estação central de modo simples e económico.


Tecnologia de controlo remoto baseada na comunicação móvel

Além dos routers industriais de comunicação móvel, a Phoenix Contact oferece uma família de produtos completa para a comunicação industrial através da comunicação móvel. Desta forma, é possível compor soluções expansíveis, compostas por tecnologia de comunicação, de segurança e por controlador de controlo remoto.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Alarmes em qualquer lugar do mundo através de SMS e de e-mail

Assegure-se de que é sempre informado atempadamente sobre estados de erro nas suas máquinas e nos sistemas e evite danos. A Phoenix Contact apoia-o com diversas soluções de alarme.

Os equipamentos de comunicação móvel industriais, como o relé SMS, que dispõem de entradas de aviso e de sinalização de avaria configuráveis, são adequados para realizar a monitorização de pequenas aplicações. Para aumentar o número de mensagens, tem à sua disposição o controlador compacto de livre programação ILC 151 GSM/GPRS. Com estas duas soluções, pode enviar mensagens de texto como fax, SMS ou e-mail e definir uma ou várias saídas de comutação da estação remota.


Uma rede por SMS

Uma mensagem de alarme por SMS deve ser enviada frequentemente para um telemóvel e também para a gestão de alarmes de um sistema de controlo. Um controlador e um modem GSM da Phoenix Contact tornam possível esse funcionamento. As mensagens por SMS podem ser recebidas e, além disso, ainda podem, por exemplo, ser reencaminhadas através da interface OPC para um sistema de controlo.

Voltar para cima

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar