Bluetooth

Transferência rápida e simples de dados de controlo em condições desfavoráveis

Logotipo Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia sem fios especialmente conhecida nas áreas da comunicação móvel e acessórios de computador. Mas a Bluetooth tem características excepcionais como as necessárias para a aplicação em redes de automação industriais.

Por essa razão a Bluetooth estabeleceu-se como solução de comunicação no fabrico de máquinas e integração de sistemas. Ela é excelentemente apta para a transmissão de dados Ethernet ou PROFINET ou sinais I/O a componentes móveis ou rotatórios de máquinas. A Bluetooth baseia-se na norma internacional IEEE 802.15.1 e opera na gama 2,4-GHz-ISM utilizável mundialmente.

Realizar simplesmente uma ligação sem fios fiável e robusta

A Bluetooth distingue-se pela sua comunicação sem fios extremamente robusta, que funciona de forma especialmente fiável em condições industriais adversas. Isso deve-se à transmissão de dados usando o processo de salto de frequência, em que o canal de comunicação é trocado após cada transmissão. Isto acontece até 1.600 vezes por segundo. Esta redundância de até 79 canais de transmissão torna a Bluetooth extremamente insensível a interferência na banda de frequências.

Assim, a Bluetooth permite estabelecer com facilidade notável ligações muito fiáveis, com requisitos de segurança de comunicação (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.), entre outros. Os módulos Bluetooth da Phoenix Contact simplificam ainda mais a aplicação ao estabelecer a comunicação com o simples carregar de um botão.

Operar quatro percursos hertzianos em paralelo

Estruturas de rede Bluetooth típicas  

Estruturas de rede Bluetooth típicas

A tecnologia Bluetooth é especialmente adequada para aplicações sem fios pequenas e estáticas com poucos participantes. Redes Bluetooth típicas são aplicações ponto a ponto ou pequenas redes em topologia estrela com um máximo de sete elementos.

Esta tecnologia permite a operação paralela sem interferências de várias aplicações deste tipo. Desta forma, a Bluetooth distingue-se claramente da LAN sem fios: a WLAN permite constituir redes muitos extensas com numerosos elementos, no entanto não podem ser operadas muitas redes desse tipo em paralelo.

Coexistência excecional com WLAN

Tanto a Bluetooth como a WLAN operam na banda de frequência de 2,4-GHz. Por essa razão, conflitos (interferências) e perturbações mútuas estão pré-programados.

Coexistência entre Bluetooth e LAN sem fios  

Boa coexistência entre Bluetooth e LAN sem fios graças a AFH e Black Channel List

A Bluetooth está por isso equipada com um bom mecanismo de coexistência: o Adaptive Frequency Hopping (AFH). A AFH deteta fiavelmente sistemas WLAN a partir de uma ocupação média de 10 % a 15 % e exclui-se automaticamente a si própria dos canais ocupados pelas WLAN.

Para excluir interferências à partida e permitir um planeamento de frequências eficiente, os módulos de Bluetooth industrial da Phoenix Contact oferecem a possibilidade de excluir manualmente a utilização de até três canais reservados às WLAN. Os módulos Bluetooth emitem então apenas nas gamas de frequências não utilizadas entre os canais WLAN, não causando assim interferências às WLAN.

Exemplos de aplicação

Os domínios de aplicação da Bluetooth em ambiente industrial são variados e encontram-se em expansão. Especialmente a manutenção remota de máquinas e sistemas implica uma comunicação Ethernet transparente com sistemas inteligentes, como controladores ou reguladores de acionamento em componentes móveis de máquinas. Visto que a Ethernet não pode transmitir sem fios coletores sem intervenções adicionais, a comunicação sem fios é uma excelente alternativa.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar