O Lifecycle Management cria segurança de investimento para fabricantes e utilizadores

Resumo

Internet das Coisas industrial  

Muitas coisas mudarão rapidamente durante o seu ciclo de vida

  • Funcionalidades como PLM (Product Lifecycle Management - gestão do ciclo de vida do produto) ou ERP (Enterprise Resource Planning - planeamento dos recursos empresariais) apoiam a migração, a complexidade, a capacidade adaptativa e, dessa forma, a proteção do modelo de negócios em sistemas ágeis.
  • A sua utilização não é suficiente para a Industrie 4.0, porque o ciclo de vida digital na engenharia e o tempo de vida físico do produto final têm de ser reproduzidos.

Aplicação

Tempo de vida de um produto fisicamente utilizável (Instância)  

Tempo de vida de um produto fisicamente utilizável (Instância)

Através dos mecanismos adequados, o ciclo de vida digital (tipo) na engenharia e o tempo de vida físico (instância) do produto final podem ser reproduzidos e aplicados durante a sua produção e utilização, o designado sistema de produção, em hardware e software, assim como em processos e ainda em cadeias de valor e modelos de negócios.

Nesse sentido, o tipo identifica um componente que pode servir de instância com características claramente definidas, por exemplo, o produto desenvolvido em formato digital. A instância representa um componente concreto, claramente identificável, de um determinado tipo: o equipamento produzido. O tempo de vida abrange o período que se situa entre o fim da fase de fabrico dos produtos e o fim da fase de eliminação. Graças à capacidade de avaliação digital destas informações, é possível gerir sistemas compostos por subsistemas que se alteram de forma dinâmica e que interagem com outros sistemas.

Solução

Utilização do artigo digital por vários fabricantes  

Utilização do artigo digital por vários fabricantes

Um exemplo deve ajudar a esclarecer o problema. O fabricante de uma válvula com sistema de sensores instalado utiliza componentes, procedimentos e passos de produção de outro fabricante e combina-os com valor acrescentado próprio na área de engenharia e de produção. Além disso, são introduzidos no processo normas e requisitos específicos do cliente.

O resultado é um tipo de produto descrito digitalmente na versão 1.0 que, entre outras coisas, inclui o microcontrolador na versão 3.1 de um produtor de chips. Para complementar o software de serviço de terceiros com a versão 10.0, o fabricante de máquinas instala a válvula num sistema. No seu processo de engenharia, definirá as características do produto que considera relevantes para servir de perfil de utilização para este tipo de válvula. Depois, sob determinadas circunstâncias, o utilizador cria um perfil de utilização diferente do produto e do fabricante de máquinas.

Se o produtor do microcontrolador substituir a versão 3.1 pela versão 4.0, o fabricante de válvulas tem de conceber novamente o seu equipamento. De seguida, oferece-o na versão 1.1 com características compatíveis em termos de formato, de funções e de expansões funcionais. Posteriormente, através da comparação com seu perfil de compatibilidade, o fabricante de máquinas garante a continuidade de utilização da válvula e recorre às funções adicionais que disponibiliza com uma atualização do software de serviço para a versão 10.1.

Ao efetuar a substituição de uma válvula danificada, o operador da máquina tanto pode utilizar a versão 1.0 como a 1.1. Além disso, tem de ser realizada uma comparação com o próprio perfil de compatibilidade. Os resultados podem ser vários: desde uma utilização sem interferências da nova versão da válvula até ao armazenamento da versão 1.0, passando pela alteração do sistema e por uma atualização de software, para estabelecer uma ponte com o ciclo de vida do sistema. Para proceder à organização de um processo deste género, nos sistemas ágeis da Industrie 4.0, é necessária uma descrição digital contínua dos requisitos.

Resultado

Com a crescente digitalização, o processo explicado é desenvolvido de forma a aumentar exponencialmente a complexidade e a permitir que esta seja controlada apenas com uma integração explícita dos modelos de ciclo de vida nos sistemas utilizados.

Nos locais onde os produtos se alteram e renovam constantemente através das suas cadeias de fornecimento, das versões do software e das suas expansões funcionais, a padronização é complementada por uma abordagem ágil do ciclo de vida. Deste modo, os produtos são geríveis na sua fase de criação e durante a vida útil. Os elementos do ciclo de vida apresentados criam segurança de investimento tanto nos fabricantes como nos utilizadores.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar