Elevada segurança e disponibilidade dos dados de medição na rede de distribuição de gás da Linde Gas

Resumo

Sistema de transporte rede de tubagens  

Rede de tubagens para transporte de gases industriais

  • Como parte do departamento de gás da Linde AG, a Linde Gas é dos principais fornecedores de gás, tanto na Alemanha como na Europa.
  • Para a captura de dados relevantes para a faturação, é necessário instalar estações de medição especiais ao longo da rede de distribuição de gás.
  • Em conjunto com a Actemium Cegelec e a Linde Gas Deutschland, a Phoenix Contact desenvolveu uma solução para a transferência segura e registo dos valores de medição.
  • Esta solução garante a segurança de acesso e a disponibilidade na transmissão de dados de medição sensíveis.

Perfil do cliente

Centro de produção de gás da Linde AG em Leuna  

Centro de produção de gás da Linde AG em Leuna

No complexo de produção química de Leuna, a Linde AG detém um dos seus maiores centros de produção de gases a nível mundial, abastecendo um grande número de consumidores a partir dessa localização.

A Linde Gas colocou a automação das estações de medição ao longo da rede de distribuição de gás e a sua integração no sistema de gestão de dados existente a cargo da empresa especializada em integração de sistemas Actemium Cegelec GmbH.

Aplicação

Estação de medição da rede de distribuição de gás  

Estação de medição para consulta e transferência de valores de fluxo, temperatura e pressão

Na rede de distribuição de gás são distribuídos dados de medição sensíveis através da Internet, razão por que a segurança no acesso e a disponibilidade da solução têm a mais alta prioridade.

Para o registo dos valores de medição de toda a rede de distribuição, é necessário um inovador conceito de comunicação baseado num protocolo eficiente para ligar as diversas estações ao sistema de gestão de dados. Os dados criados devem ser totalmente transmitidos por GPRS/EDGE através da rede móvel. Além disso, todos os valores de medição registados nas várias estações de medição devem ser gravados para garantir que não existe perda de dados em caso de uma interrupção de ligação mais prolongada.

O facto de as estações montadas ao longo da rede de tubagens se encontrarem maioritariamente em locais de difícil acesso representa um desafio ainda maior. Thomas Hauswald, diretor da unidade de Bitterfeld e responsável pelas redes de tubagens na Linde Gas, mostrou-se a favor de um sistema central que permita também uma consulta posterior dos dados nas estações de medição.

Solução

Quadro de distribuição com controlador compacto ILC  

Quadro de distribuição com controlador compacto e módulos Inline ligados

Kai Schwarz, gestor de projeto na Actemium Cegelec, responsável pela implementação do projeto, optou pela solução de controlo remoto Resy+ da Phoenix Contact para a transferência de dados. Para contrariar as eventuais falhas de ligação na rede móvel, as estações de medição estão ligadas ao sistema de gestão de dados através de um túnel VPN (Virtual Private Network) em conformidade com o protocolo normalizado IEC 60870-5-104.

Os padrões baseados em eventos permitem guardar temporariamente os dados em caso de interrupção breve da comunicação e enviá-los para o sistema de gestão de dados após a reposição da ligação. Além disso, os valores de medição também são guardados no cartão SD externo do controlador.

Box PC industrial  

Gestão de dados Resy+ executado num Box PC industrial

Sistema de cópia de segurança central para uma cadeia de informação integral

Para garantir uma cadeia de informação sem falhas, a Actemium Cegelec integrou o sistema de gestão de dados Resy+ na sua solução nas suas instalações centrais.

O serviço Windows, executado num Box PC industrial, disponibiliza ao sistema de gestão de dados as funções essenciais para a leitura posterior dos dados. Para esse fim, o sistema de gestão de dados gera uma consulta com as informações necessárias e envia-a para o serviço de gestão de dados do Resy+. Este serviço obtém os dados solicitados da respetiva estação e converte os valores relevantes para o formato preferido pela entidade operadora. O ficheiro de resultados gerado permite que o sistema de gestão de dados complemente as informações em falta com os registos existentes.

Os dados são continuamente trocados através de FTP entre o sistema de gestão de dados, o serviço de gestão de dados e as estações exteriores. Importantes informações de diagnóstico encontram-se ao dispor do utilizador na forma de um ficheiro de texto. A Linde Gas e a Actemium Cegelec também optaram pela Phoenix Contact para o hardware. Assim, foram instalados modems com o modelo PSI-Modem-GSM/ETH para estabelecer a ligação de rede e que são compatíveis com redes Ethernet industriais, através das quais podem ser transferidos os dados sensíveis via rede GSM. Como tecnologia de comando, foram instalados controladores Inline com o modelo ILC 170 ETH 2TX.

Resumo

Thomas Hauswald e Kai Schwarz  

Thomas Hauswald, diretor da unidade de Bitterfeld (direita) e Kai Schwarz, gestor de projeto da Actemium Cegelec (esquerda)

A implementação de estações de medição baseadas em tecnologia de controlo remoto e controlo direcionada para a indústria permite a comunicação de dados sensíveis em segurança para o sistema de gestão de dados. "A gestão de cópias de segurança centralizada permite ainda o acesso ao histórico de valores de medição que, paralelamente à transmissão, é registado no controlador através do protocolo IEC-60870-5-104", informa Kai Schwarz.

Thomas Hauswald acrescenta: "tanto em termos de segurança de dados como de disponibilidade dos valores de medição captados, esta solução baseia-se em conceitos inovadores, cumprindo, assim, as mais elevadas exigências. Além disso, oferece muita flexibilidade em termos de manutenção e expansão do sistema".

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Memória de configuração e de programa com chave de licença para bibliotecas de blocos de funçãoSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Controlador Inline com interfaces EthernetILC 170 ETH 2TX2916532
Modem Ethernet industrial para montagem em calha metálica ENPSI-MODEM/ETH2313300
Box PC industrial sem ventoinha com grau de protecção IP20 com processador Intel® Atom™ com elevada eficiência energéticaVL BPC 10002701291
DescriçãoTipoN.º de artigo
Memória de configuração e de programa com chave de licença para bibliotecas de blocos de funçãoSD FLASH 512MB APPLIC A
Controlador Inline com interfaces EthernetILC 170 ETH 2TX
Modem Ethernet industrial para montagem em calha metálica ENPSI-MODEM/ETH
Box PC industrial sem ventoinha com grau de protecção IP20 com processador Intel® Atom™ com elevada eficiência energéticaVL BPC 1000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar