Pressão adequada: seccionador de sinal com segurança intrínseca da MAN Turbo

MAN Turbo em Zurique: compressores para indústria petrolífera e do gás

Os cerca de 50 000 colaboradores fazem do Grupo MAN um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais, motores e de outros produtos no ramo do fabrico de máquinas e integração de sistemas.

A MAN Turbo AG encontra-se em Zurique, na Suíça. Neste local, 700 especialistas ocupam-se, entre outras coisas, do desenvolvimento e da produção de compressores destinados à indústria petrolífera e do gás.

Aplicação

Os compressores não podem ser utilizados para o transporte económico de petróleo ou de gás através de oleodutos e gasodutos.

Para efetuar a transmissão de sinais de dados de processo a partir de zonas protegidas contra explosão para o controlador na zona segura, o fabricante utiliza módulos de interface de segurança intrínseca da série MACX Analog Ex da Phoenix Contact.

Entre outras coisas, os módulos são utilizados numa refinaria para o processamento de petróleo no Turquemenistão e numa plataforma petrolífera no Brasil

Solução

Compressor MAN com módulos INTERFACE da Phoenix Contact  

Compressor MAN com módulos INTERFACE da Phoenix Contact

Foi necessário recorrer a um condicionador de sinal nos quadros de comando para efetuar a transmissão de dados de temperatura da zona de explosão: a MAN Turbo optou pelo transdutor de temperatura de segurança intrínseca MCR-EX-SL-RTD-I da família de produtos MACX da Phoenix Contact Tagelswangen.

Os módulos analógicos Ex de segurança intrínseca para zonas potencialmente explosivas são compostos por uma família completa de isoladores de sinal de um ou dois canais para a área potencialmente explosiva: Analog In, Analog Out, Digital In, Digital Out, temperatura e acessórios.

Nesse sentido, o conector de calhas metálicas inovador facilita a montagem, a alimentação e o diagnóstico.

As aplicações típicas para os módulos com apenas 12,5 milímetros de largura são, por exemplo, a medição da pressão, do caudal, da humidade, da temperatura, o comando de válvulas de regulação e módulos de válvulas através de transmissores.

Os equipamentos estão certificados para circuitos Ex-i até zonas Ex 0 (gás) e 20 (poeiras) e para a instalação em zonas Ex 2 (ATEX, IECEx, UL).

Um conceito de comutação inovador garante um comportamento de transmissão preciso mesmo com dissipações de potência mínimas. As certificações SIL (nível de integração de segurança) permitem a utilização em aplicações relacionadas com a segurança.

Além disso, a configuração dos módulos é fácil devido às interfaces padronizadas de modo uniforme FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager).

Resultado

"Ao longo do projeto, recebemos sempre um suporte de excelente qualidade por parte dos especialistas da Phoenix Contact, o que nos permitiu executar o nosso projeto atempadamente e sem grandes interrupções", elogiou o engenheiro responsável da MAN. "Isso é de uma importância crucial, principalmente em sistemas complexos que são implementados no estrangeiro."

Mesmo em projetos futuros, como outros sistemas de compressão de gás, o engenheiro da MAN tenciona continuar a utilizar os produtos da Phoenix Contact. Revela-se muito satisfeito: "irei recomendar internamente este fornecedor que é muito competente."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar