Proteção contra sobretensão para sistemas em Hainan, uma zona sujeita a intempéries

Hainan na China: unidade de produção de poliestireno

A fundação da Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company baseia-se no desenvolvimento das capacidades globais de fabrico de poliestireno expandido e na produção limitada a curto prazo.

A empresa foi criada a partir de uma joint venture das empresas Hainan Shihua Petrochemical Company e Jiansu Jiasheng Chemical Company.

O objetivo era a construção de uma instalação de gás seco FCC (Fluid Catalytic Cracking - cracking catalítico em meio fluido) capaz de suportar uma produção de estireno de 80 000 toneladas por ano. Além disso, devia ser construída uma rede de condutas entre ambas as empresas-mãe.

O investimento total do projeto foi de 390 milhões de RMB, com um lucro de mil milhões de RMB.

A Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company aumentou também o lucro de todo o ramo industrial. O que significa que contribui anualmente com 100 000 toneladas de poliestireno expandido.

Aplicação

A Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company localiza-se na fronteira sul da China. O território é caracterizado por fortes temporais e tempestades.

A proteção contra descargas atmosféricas já era considerada um tema importante desde o início do planeamento. O Sr. Jiang, Diretor da tecnologia, optou por utilizar dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact.

Solução

Proteção contra sobretensão no território chinês de Hainan  

Proteção contra sobretensão em mais de 2000 elementos

A Hainan Shihua Jiasheng Chemical Company implementou proteções contra sobretensão da Phoenix Contact em todos os instrumentos de campo e no equipamento elétrico, em instrumentos do sistema de controlo e em dispositivos de fonte de alimentação.

No total, mais de 2000 elementos estão equipados com dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e de proteção contra sobretensões transitórias da Phoenix Contact.

Os dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas FLASHTRAB FLT garantem a proteção da fonte de alimentação. A proteção contra sobretensão das famílias de produtos VALVETRAB VAL e PLUGTRAB PT protegem o centro de controlo. No modelo de segurança intrínseca para instalação de campo, os dispositivos de proteção PLUGTRAB S-PT asseguram a transmissão dos dados sensíveis da tecnologia de medição, controlo e regulação.

Resultado

As unidades de produção de etilbenzeno tiveram de resistir muitas vezes a temporais e tempestades. Os problemas deixaram de existir a partir do momento em que foram instalados equipamentos de proteção da Phoenix Contact.

O Sr. Jiang declarou: "isto demonstra a elevada qualidade dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. A nossa decisão revelou-se absolutamente certa. Gostaria que a Phoenix Contact se dedicasse mais às operações de segurança na indústria química."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar