Carregar veículos elétricos rapidamente com o conector CCS

Resumo

Sistema de carregamento rápido da Fastned  

Painéis solares no telhado geram a energia necessária

  • O departamento de veículos elétricos do grupo suíço ABB ocupa-se da infraestrutura de carregamento baseada na Internet.
  • A empresa neerlandesa Fastned procurava sistemas de carregamento rápido que pudessem ser instalados em estações de serviço de autoestradas nacionais.
  • As estações de carga da ABB, equipadas com um conector de carga para veículos CCS da Phoenix Contact, conseguem carregar veículos elétricos em 15 a 20 minutos para um alcance de 150 quilómetros.
  • Os carros elétricos podem assim ficar carregados enquanto estão estacionados numa estação de serviço, supermercado ou banco.

Perfil do cliente

A Fastned B.V. obteve em 2012 a concessão para a instalação de sistemas de carregamento rápido em 201 estações de serviço rodoviárias nos Países Baixos. Atualmente, existem mais de 100 opções de carregamento. Em conjunto com a ABB e a Phoenix Contact, a Fastned contribuiu para a implementação de um carregamento rápido de veículos elétricos.

Aplicação

Estação Fastned com diferentes conectores de carga para veículos  

Estações de carga Fastned com conectores CCS, CHAdeMo e AC

Até 2020, nos Países Baixos, 2,5% e, até 2025, 12,5% dos cerca de 8 milhões de veículos ligeiros serão movidos a eletricidade. O carregamento destes veículos no futuro será cada vez mais realizado no local de trabalho ou na autoestrada. As baterias dos veículos elétricos têm de ser recarregadas em pouco tempo nesses locais.

Neste contexto, a Fastned concedeu à ABB um pedido de estações de carga correspondentes no verão de 2013. As estações de carga dispõem de uma ligação à cloud baseada em padrões abertos para que se possam ligar a qualquer aplicação de serviço e pagamento. Além disso, estão equipadas com todos os conectores de carregamento rápido relevantes para que todos os veículos elétricos possam ser abastecidos.

Solução

Conector CCS do tipo 2  

O conector CCS do tipo 2 permite utilizar correntes de carga e tensões elevadas

A ABB utiliza conectores de carga para veículos CCS (Combined Charging System) da Phoenix Contact. Além disso, as estações possuem conector AC tipo 2 conforme IEC 62196 para o carregamento convencional com corrente alternada e conector CHAdeMO (Charge de Move). O conector CCS permite utilizar correntes de carga de 200 A e tensões de até 1000 V para que as baterias de veículos atuais fiquem carregadas em menos de meia hora.

Cumprindo a norma, nas tomadas nos veículos existe um atuador de bloqueio eletromecânico. Este tranca o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento lateralmente ou diretamente nos ganchos de encaixe do padrão do conector de pinos. Os pinos do atuador foram concebidos para aguentar elevadas forças de extração. Um processo de carregamento seguro inclui também a monitorização da corrente de carga. Se ocorrer um sobreaquecimento do sistema, este é registado por sensores de temperatura. As saídas de sinal indicam à estação de carga a temperatura dos contactos de potência para que desligue o processo de carregamento ou reduza a potência de carga. 

As estações de carga Fastned estão equipadas com painéis solares, pelo que a Fastned utiliza 100% energia eólica e solar para o carregamento dos veículos elétricos. Baterias nas diversas estações fornecem uma reserva de corrente para as alturas em que o sol ou o vento não é suficiente. Por estação, estão disponíveis no mínimo dois postos de carga rápida para evitar tempos de espera mais longos. Além disso, os clientes têm acesso a uma rede WiFi. Assim, podem ler e-mails, preparar reuniões, ouvir música e até ver séries de TV durante o carregamento. A Fastned está certa de que o carregamento mais rápido também reduz os custos de carregamento. Se centenas de veículos elétricos forem carregados por dia, o elevado investimento financeiro da empresa no hardware é amortizado rapidamente.

Resultado

O conector CCS tipo 2 da Phoenix Contact utilizado nas estações Fastned permite carregar veículos elétricos em 15 a 20 minutos para um alcance de 150 quilómetros. "Atualmente, já é possível transmitir 1000 V a 200 A através do conector de carga para veículos, estando correntes superiores já planeadas", informa Crijn Bouman, vice-presidente do departamento de Business Development da ABB Electrical Vehicle & Charging Infrastructure. Para o carregamento rápido em viagem, no futuro, a potência de carga será concebida, no mínimo, para 100 a 350 kW. Por esse motivo, a gestão da temperatura da estação de carga e do conector será decisiva. Bouman: "Existem apenas algumas empresas que conseguem fornecer um conector desse género. Por esse motivo, a Phoenix Contact é extremamente valiosa neste setor."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar