ETAR central Wilhelmshaven: comunicação sem fios de confiança

Modernização da ETAR Wilhelmshaven com soluções sem fios da Phoenix Contact

Canal de águas residuais  

Modernização da estação de tratamento de águas residuais Wilhelmshaven com sistemas sem fios Bluetooth da Phoenix Contact

A Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW) é responsável pela recolha e limpeza das águas residuais das cidades Wilhelmshaven e Schortens. Ela opera um sistema de canais subterrâneos de cerca 520 quilómetros, assim como duas estações bombagem principais e 65 estações de bombagem secundárias, as quais conduzem as águas residuais através de condutas de pressão para a ETAR central. A área de escoamento citadino da TBW trata aqui diariamente cerca de 20.000 metros cúbicos de águas residuais.

A TBW otimiza os seus sistemas continuamente. Por isso, no âmbito da modernização da estação de tratamento de águas residuais, quatro tanques espessadores, o coletor de areia, além das estações de bombagem e torres de digestão foram equipados com sistemas sem fios da Phoenix Contact, para transmitir economicamente os sinais e os dados à central de comando.

Solução

Conjunto Bluetooth PROFIBUS  

Transmissão de dados com o conjunto Bluetooth PROFIBUS da Phoenix Contact

Integração da medição de quantidade no controlador

A cerca de 300 metros da estação de bombagem principal, ocorre do outro lado do canal Ems-Jade uma medição de quantidade na conduta de pressão. O sinal de medição analógico não podia ser ligado por cabo ao PLC da estação de bombagem principal, pois a escavação por baixo do canal Ems-Jade é difícil.

Frank Jakobs, responsável pela automação da estação de tratamento de águas residuais e das estações de bombagem, comenta: "Ao procurar por uma solução para este problema deparei-me com a tecnologia de rádio da Phoenix Contact." Como substituto do cabo são usados dois conversores Bluetooth, os quais integram diretamente o sinal dos sensores no sistema PROFIBUS da estação de bombagem principal. "Desse modo é possível tornar as tarefas económicas", comenta Frank Jakobs.

Gradagem e desarenamento  

Ao ser atingido um determinado nível, os módulos wireless enviam um sinal

Aviso imediato ao ultrapassar o nível máximo

Na gradagem e no desarenamento, as águas residuais são libertadas de sólidos mais grossos. No desarenamento ventilado, sólidos como areia e abrasão de rua ficam depositados no fundo. De seguida são bombeados e conduzidos a uma estação de lavagem de areias. A bomba encontra-se num poço, o qual no passado transbordava sem se dar por isso.

Com o sistema Wireless MUX, este problema pertence ao passado: se o nível de água atingir um determinado nível, os módulos sem fios enviam um sinal, parando todas as bombas do desarenamento.

Quando a água baixa, a unidade de medição com sensor de nível desbloqueia as bombas. O sistema Wireless MUX funciona há vários anos sem problemas. "Devido às boas experiências, usamos os sistemas sem fios da Phoenix Contact agora também em muitas mais áreas", comenta Frank Jakobs.

Estação sem fios central para a aquisição e transmissão de dados  

A estação sem fios central entre os tanques espessadores está ligada ao mestre PROFIBUS no edifício de administração

Alternativa económica a contactos por fricção

Uma outra área de uso para tecnologias sem fios industriais encontra-se na área de tratamento de fase sólida: nos quatro tanques espessadores são medidos os níveis de lamas com sondas de processo da Hach Lange através de um processo ótico. As sondas encontram-se nas pontes de extração circulares dos tanques. Os valores de medição são transmitidos ao respetivo controlador e a partir de lá comunicados para a sala de comando no edifício de administração via PROFIBUS.

Como a transmissão através de meios de transmissão tradicionais, tais como contactos por fricção, se provou neste caso como de manutenção intensiva e suscetível a avarias, foi dada prioridade a uma solução sem fios.

Em cada uma das quatro pontes de extração foi instalado um conversor Bluetooth e ligado ao respetivo controlador PROFIBUS. As sondas transmitem os dados via Bluetooth a uma estação central entre as torres, as quais estão ligadas através de conversores de fibra óptica a um mestre PROFIBUS no edifício de administração.

Resumo

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, responsável da TBW para a automação das instalações

"Através da utilização das soluções sem fios da Phoenix Contact ultrapassámos numerosos obstáculos, além de pouparmos muito dinheiro", conclui Frank Jakobs.

"Por isso consideramos também para o futuro a comunicação sem fios em todas as áreas da ETAR como uma alternativa real à ligação por cabo."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar