Central hidroelétrica da Zweckverband Seebachgebiet: poupa tempo e dinheiro

Ligação sem fios de subestações à central de comando com o sistema sem fios Radioline

Sinalização da companhia local de fornecimento de água  

Sinalização da companhia local de fornecimento de água

A Central hidroelétrica da Zweckverband Seebachgebiet utiliza uma solução industrial para a comunicação entre as várias subestações.

No âmbito da captação de água potável foram expandidas partes da rede à distância com base no novo sistema sem fios Radioline da Phoenix Contact.

Aplicação

A Zweckverband Seebachgebiet fornece água potável das companhias locais de fornecimento de água Osthofen, Bechtheim-West e Mölsheim a uma vasta rede de abastecimento de cerca 500 quilómetros de comprimento. A partir da estação de bombagem principal em Osthofen, o fornecimento de água decorre através de reservatórios de armazenagem, 21 reservatórios de água assim como das estações de bombagem correspondentes em Bechtheim-West, Gundheim e Dalsheim.

Na sequência da automatização contínua da companhia local de fornecimento de água, foram construídas ligações elétricas a todos os reservatórios de água e estações de bombagem na área de abastecimento. Neste caso trata-se não apenas de ligações por cabo mas também de ligações sem fio, as quais já eram realizadas com sistemas sem fios da Phoenix Contact.

Agora também é necessário ligar estações de bombagem extra e reservatórios elevados à rede sem fios. Estas estações encontram-se no meio de vinhedos e estão separadas por alguns quilómetros. A colocação de cabos seria por isso cara e provavelmente em partes até impossível.

Solução

Sistema sem fios Radioline  

Sistema sem fios Radioline com módulos de expansão I/O

Devido às experiências positivas da Zweckverband Seebachgebiet com a solução sem fio da Phoenix Contact, os responsáveis decidiram-se pelo sistema Radioline com base na tecnologia Trusted Wireless 2.0.

A instalação fácil e a montagem modular das estações sem fios correspondem às necessidades da aplicação, pois o sistema sem fios pode transmitir tanto sinais I/O como dados em série e pode ser expandido de maneira flexível.

Estação de quebra de pressão por ligação sem fios  

Na estação de quebra de pressão, os sinais de pressão e as mensagens de erro são transmitidas sem fios

Configuração simples sem software

A estação de bombagem Bechtheim-West, assim como o reservatório elevado Heßloch e Dittelsheim encontram-se no meio de vinhas. Aqui têm de ser ligadas sem fio distâncias de até 2,5 quilómetros entre os diversos edifícios, assim como tem de ser substituída uma ligação por cabo. Além disso teve de ser ligada uma estação de quebra de pressão à estação de Heßloch, a qual se encontra a 1,5 quilómetros de distância.

"A configuração dos módulos sem fios assim como dos respectivos módulos de entrada e saída analógicos e digitais foi fácil", comenta Herman-Josef Hofmeister, tendo em conta que o sistema Radioline para a transmissão de sinais I/O não necessita software adicional. A colocação em funcionamento da ligação sem fios, assim como a atribuição dos módulos de expansão I/O ocorre através da configuração das rodas de configuração, as quais se encontram na parte frontal do dispositivo.

Superação de confiança de distâncias até cinco quilómetros

Estação de bombagem em Dahlsheim  

A estação de bombagem em Dalsheim está equipada com vários sistemas sem fios

Além disso foi necessário montar uma ligação sem fios de cerca 4,5 quilómetros de distância entre Monsheim e Dalsheim para que dois reservatórios elevados pudessem ser integrados na rede.

Antenas parabólicas, as quais reforçam e apontam num sentido, permitem superar esta grande distância. Dados em série são enviados através de percursos hertzianos para conectar os controladores montados uns com os outros. O edifício em Dalsheim liga os reservatórios elevados à central em Osthofen.

Resumo

Hermann-Josef Hofmeister  

Eletricista-mestre Hermann-Josef Hofmeister na companhia local de fornecimento de água Osthofen

"Através da utilização do sistema sem fios Radioline, a Zweckverband Seebachgebiet poupou muito tempo e dinheiro", constatou Hermann-Josef Hofmeister. "A instalação de dois módulos sem fios custa tanto como a encomenda de uma escavadora, não estando os trabalhos no solo ainda executados."

Devido ao anos de boa experiência com tecnologia trusted wireless, a Zweckverband Seebachgebiet continuará a utilizar os sistemas sem fios da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar