Sistema de comportas Kiel-Holtenau

Sistema sem fios Radioline para a monitorização de medidas de trabalho na comporta Kiel-Holtenau

Comporta Kiel-Holtenau  

O sistema sem fios Radioline suporta a monitorização de medidas de trabalho na comporta

Após mais de 100 anos de utilização, é necessário renovar os sifões de alimentação das comportas do canal de Kiel. Os trabalhos demorosos ocorrem paralelamente à operação da comporta, numa profundidade de cerca de 30 metros.

Durante os trabalhos, sensores de alta qualidade medem todos os pontos importantes da comporta, estando as estações de medição longínquas ligadas ao sistema central de controlo e aviso por sistemas sem fios Radioline da Phoenix Contact.

Aplicação

A direção federal marítima (WSV) opera comportas na Alemanha, inclusive a comporta do canal de Kiel. O sistema, composto por uma comporta grande e por uma pequena, ambas com duas câmaras, é operado constantemente. Após uma operação de mais de cem anos, os túneis construídos por baixo dos grupos de comportas já não está à altura da tecnologia atual. Estes túneis são chamados de sifões de abastecimento – aqui encontram-se as condutas para o fornecimento de energia, água e águas residuais, assim como comunicação.

Por motivos económicos, assim como para a manutenção da fiabilidade operacional dos grupos de comportas, os responsáveis pela WSV decidiram-se por uma construção de substituição. Enquanto as comportas continuam transitáveis, a cerca de 30 metros de profundidade é furado um túnel de cerca 400 metros de comprimento por dois metros de largura por baixo do sistema completo com a técnica mais moderna. Alguns dos novos poços a serem construídos entre as câmaras servem para a ligação das condutas de abastecimento. Esta etapa de construção é uma preparação para mais amplas medidas de modernização do sistema de comportas.

Solução

Sistemas MCC da Glötzl  

Os sistemas MCC da Glötzl estão instalados em quatro diferentes áreas da comporta

Para a monitorização da construção e avaliação dos resultados de medição, são utilizados componentes da Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH de Rheinstetten, perto de Karlsruhe. No sistema de comportas em Kiel-Holtenau, os instrumentos de medição são controlados em quatro áreas por recetores de valores de medição descentralizados – conhecidos como sistemas MCC (Measurement Communication Control).

O desafio consiste em transmitir os dados de quatro estações espalhadas na área à estação central mestre MCC, a qual se encontra na central de comando na ilha central. Entre as várias estações e a central de comando é necessário superar não só várias centenas de metros de distância, como também as câmaras das comportas. Por isso, é impossível colocar cabos, devido a razões técnicas e económicas.

"Por isso decidimo-nos pelo sistema sem fios Radioline da Phoenix Contact, pois pode ser usado de forma flexível," explica Joachim Haberland, coordenador de projeto da Glötzl Baumesstechnik, responsável pela monitorização da construção do sistema de comportas. "Com os módulos Radioline é possível transmitir tanto sinais I/O como dados série, sem que sejam criados custos adicionais".

Representação geral do sistema de comportas Kiel-Holtenau  

Representação geral do sistema de comportas Kiel-Holtenau

Vias de transmissão alternativas em caso de quebra de ligação

Os sensores montados nas construções da comporta medem a superfície com grande precisão, registando inclinações e deslocações nas paredes da câmara. Além disso, é determinado o nível do lençol freático em dez locais através de sensores de nível. Estes sinais são enviados pelos sensores através de um interface de série RS485.

O sistema sem fios Radioline é ligado diretamente à saída RS485 do recetor de valores de medição e comunica os valores à central de comando sem usar fios. Aqui, o mestre MCC guarda os dados e analisa-os.

"Todos os valores de medição são traçados permanentemente, permitindo um reconhecimento precoce de eventuais perturbações em tempo útil e a toma de medidas contra elas", reconhece Jürgen Glötzl, gerente da Glötzl Baumesstechnik.

Dados em série e de E/S podem ser reencaminhados

A base do sistema Radioline, o qual se rege pelas necessidades especiais das aplicações de infraestruturas industriais, é a nova tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0. A tecnologia Radioline preenche uma lacuna como solução para redes de sensores entre entre WirelessHART e normas wireless Bluetooth e LAN sem fios, já aplicáveis em automação industrial.

Dependente dos requisitos de aplicação, os módulos Radioline oferecem várias opções de ajuste. Desde a simples ligação ponto a ponto até redes complexas e auto-reconfiguráveis, é possível criar várias estruturas de rede.

Resumo

Jürgen Glötzl e Joachim Haberland  

Gerente Jürgen Glötzl e coordenador de projetos Joachim Haberland

Através da utilização do sistema sem fios Radioline, a direção federal marítima (WSV) poupou muito tempo e dinheiro.

"As minhas expetativas em relação à estabilidade da ligação sem fios foram superadas, visto que os módulos wireless comunicam desde há vários meses sem falha alguma os valores medidos à central de comando", resume Jürgen Glötzl. "Devido a estas experiências positivas, vamos também usar no futuro soluções sem fios da Phoenix Contact."

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar