Voltar para a vista geral

A tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0

Áreas de aplicação

O portefólio de produtos da Phoenix Contact contempla, há mais de 10 anos, tecnologia de rádio para utilização industrial. A tecnologia exclusiva Trusted Wireless 2.0 foi concebida e desenvolvida especialmente para aplicação industrial, estando especialmente apta para uma transmissão sem fio das informações dos sensores e atuadores, assim como a transmissão de volumes de dados pequenos a médios em sistemas descentralizados.

Em zonas desobstruídas, podem ser ligadas distâncias desde várias centenas de metros até quilómetros entre dois participantes de rádio.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – a tecnologia de rádio industrial

O Trusted Wireless 2.0 vem assim suprir a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores e a tecnologia de alta velocidade Wireless LAN. Para adaptação ótima aos respectivos requisitos da aplicação estão disponíveis várias opções de ajuste.

Vantagens

A tecnologia de rádio Trusted Wireless 2.0 rege-se pelas necessidades especiais das aplicações de infraestruturas industriais. As principais características são:

  • Comunicação robusta graças a processo de salto de frequência (FHSS)
  • Mecanismos de coexistência automática e manual para o funcionamento paralelo seguro dos sistemas sem fios
  • Transmissão segura de dados através de encriptação de dados e autenticação
  • Elevado alcance com base na elevada sensibilidade de receção e velocidade dos dados de ajuste individual
  • Redes flexíveis com gestão de ligações automáticas
  • Adaptação ótima à respectiva aplicação e propriedades de diagnóstico abrangentes
  • Gestão descentralizada de redes  para trocas de dados aceleradas

 

Comunicação robusta e segura contra falhas

Processo de salto de frequência (FHSS)  

Processo de salto de frequência (FHSS)

Na banda de frequência sem licença de 2,4 GHz, a Trusted Wireless 2.0 utiliza o chamado processo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Esta tecnologia utiliza uma seleção de até 127 canais, selecionados a partir do espectro geral da banda de frequência, que serão "saltados" com base num padrão pseudo-aleatório. Este facto aumenta a robustez da comunicação.

Além disso, o Trusted Wireless 2.0 permite ainda uma coexistência de gestão especialmente positiva de diferentes sistemas sem fios. Através da aplicação de diferentes bandas de RF (radiofrequência) é possível operar, em paralelo e sem problemas, sistemas Trusted Wireless 2.0. Existe ainda a possibilidade de ocultar determinados canais seletivamente (lista negra), de modo a poder operar, simultaneamente e em paralelo sistemas WLAN sem restrições de desempenho.

Mesmo os novos requisitos da norma EN 300328 v1.8.1 reformulada, impostos aos sistemas sem fios na faixa de 2,4 GHz, já foram implementados no Trusted Wireless 2.0.

Transmissão segura

Com uma tecnologia exclusiva como a Trusted Wireless 2.0, o protocolo não está acessível publicamente, pelo que a tecnologia está mais protegida contra ataques. Adicionalmente foram implementados mecanismos de segurança: a encriptação de dados de 128-bit garante que o pacote de dados potencialmente intercetado não é compreendido, e a verificação da integridade controla a autenticidade do sensor, eliminando mensagens que tenham sido modificadas.

Opções de adaptação flexíveis

A tecnologia Trusted Wireless 2.0 permite o ajuste da velocidade dos dados na interface de rádio, aumentando assim a sensibilidade de receção. Com uma velocidade de dados baixa é possível ter distâncias muito superiores às obtidas com velocidades de dados elevadas. O utilizador pode, em função da aplicação e do alcance necessário, proceder a um ajuste adequado.

Gestão de rede descentralizada

Zona Parent-Child  

Gestão de rede descentralizada na zona Parent-Child

As tecnologias como WirelessHART ou Zigbee perseguem, na gestão de rede, uma abordagem centralizada. Isto significa que todas as mensagens passam por um master central, originando, assim, um tráfego significativo da rede de rádio.

O Trusted Wireless 2.0, por sua vez, assenta numa gestão de rede descentralizada. Para o efeito são criadas na rede de rádio zonas Parent-Child, sendo que o módulo de rádio hierarquicamente superior é definido como Parent e o módulo acoplado como Child.

Toda a gestão de rede desenvolve-se dentro da zona Parent-Child, não carecendo de passagem pela gestão central. Isto reduz o tráfego de mensagens em toda a rede e acelera a transmissão de dados.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar