Ir para a vista geral de notícias

Fontes de alimentação configuráveis para máxima disponibilidade

31.05.2016

Quint Power 4G

A Phoenix Contact disponibiliza a primeira fonte de alimentação configurável que pode ser entregue de acordo com requisitos específicos.

A quarta geração de fontes de alimentação QUINT POWER, com funcionalidades únicas, garante a máxima disponibilidade de fornecimento de energia a 24 VDC. A curva característica U/I e os limiares de sinalização podem ser configurados através de uma interface NFC. A tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) permite desligar disjuntores termomagnéticos convencionais. O circuito em defeito é seletivamente desligados, isolado, e os restantes circuitos permanecem operacionais. A tensão e a corrente de saída são monitorizadas constantemente. A monitorização funcional preventiva visualiza estados de funcionamento críticos e sinaliza-os sob a forma de contactos livres de potencial, antes da ocorrência de sobrecargas.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar