Ir para a vista geral de notícias

Módulo sem fios Bluetooth compacto para transmissão de sinal sem fios

12.12.2017

Wireless MUX - o cabo de sinal sem fios  

Wireless MUX - o cabo de sinal sem fios

O Wireless MUX transmite bidirecionalmente 16 sinais digitais e dois analógicos, podendo assim substituir um cabo de sinais com 40 fios.

Os novos produtos possuem uma plataforma modernizada de hardware baseada no mais recente padrão Bluetooth 4.0 e oferecem canais analógicos com maior precisão. A ligação de antena foi alterada de MCX para RSMA no âmbito da unificação dos módulos sem fios da Phoenix Contact e movida para a parte superior para otimização da utilização do espaço no quadro de distribuição.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações