Ir para a vista geral de notícias

Invólucros para conectores industriais em modelo economizador de espaço

28.06.2017

Invólucros HEAVYCON STANDARD  

Invólucros para conectores industriais em modelo economizador de espaço

Os novos invólucros HEAVYCON STANDARD nos tamanhos D15, D25 e D50 protegem as suas interfaces, mesmo num formato especialmente estreito.

São feitos de alumínio fundido de elevada qualidade resistente à corrosão e apresentam uma estanqueidade fiável até ao grau de proteção IP67. As superfícies condutoras e as vedações tornam-nos adequados também para aplicações EMC. É possível montar os invólucros e realizar a sua manutenção de forma rápida e fácil. São amplamente compatíveis a nível de encaixe e montagem com o padrão da indústria. Todas as inserções de contacto das séries A10 e A16 podem ser instaladas nos novos invólucros. Os invólucros D50 com arcos transversais podem receber duas inserções lado a lado. 


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar