Ir para a vista geral de notícias

Nova versão do software UPS UPS-CONF

25.09.2015

Software de configuração e gestão UPS-CONF os sistemas UPS QUINT UPS-IQ e TRIO UPS  

Monitorização e configuração de sistemas UPS cómoda e simples com o UPS-CONF

O software gratuito UPS-CONF permite a monitorização e configuração confortável e simples dos seus sistemas UPS. QUINT UPS-IQ und TRIO UPS. A nova versão 2.2.7.0 inclui melhoramentos e extensões.

Novos avisos assinalam por exemplo se o comando à distância do UPS está ativado ou se ocorreu uma falha de comunicação entre o UPS e a bateria. O novo modo COM-Trigger é especialmente útil no caso em que vários PCs tenham de ser desligados de maneira controlada em caso de falha de rede: Neste caso os contatos de sinal da UPS iniciam o desligar dos PCs através do porto COM para que não seja necessária uma ligação constante por cabo de dados. e independentemente da versão Windows. Dispositivos DC-USV com 5, 10, 20 e 40 A podem agora a partir da versão 06 desativar cargas escalonadas. Caso o UPS detecte no buffer uma falha de rede, arrancam dois temporizadores, e após o tempo ajustado deixará de alimentar a partir da bateria os consumidores previamente definidos. O software reconhece automaticamente os acumuladores de energia ligados, por exemplo, uma bateria de chumbo de 12 Ah. Todos os parâmetros de funcionamento são apresentados graficamente e avisos importantes aparecem em primeiro plano. O comportamento do módulo UPS é ajustável por software aos seus requisitos individuais de maneira flexível.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar