Ir para a vista geral de notícias

Inserções de contacto push-in multipolares para conectores industriais

20.04.2018

Inserções de contacto push-in multipolares  

Instalação simples e sem ferramenta com a ligação push-in

As novas inserções de contacto push-in modulares de 12 polos permitem ligar facilmente até seis módulos com um total de 72 contactos de sinal num conector B24.

Economize espaço com a câmara de ligação especialmente compacta e obtenha mesmo assim uma elevada densidade de integração. Até agora, esta só era possível com a ligação por cravação clássica. É possível instalar condutores de até 1,5 mm² sem ferramenta com a ligação push-in. As inserções oferecem uma transmissão de sinal segura de até 10 A e 250 V. Pode combinar as novas inserções com outros módulos para realizar um conector personalizado. É assim possível uma interface modular extremamente compacta num invólucro. As versões macho e fêmea são adequadas para invólucros da série B e são compatíveis a nível de encaixe com módulos de ligação por cravação convencionais.

 


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar