Ir para a vista geral de notícias

Blocos de distribuição prontos a ligar com ligação push-in

29.05.2017

Blocos de distribuição PTFIX prontos a ligar com ligação push-in  

Blocos de distribuição PTFIX prontos a ligar com ligação push-in

Utilize os novos blocos de distribuição PTFIX da Phoenix Contact, economize até 80 por cento de tempo na sua eletrificação.

Os blocos de distribuição de 1,5 mm² e 2,5 mm² estão agora disponíveis com diferentes números de polos. Pode encaixá-los entre si livremente e sem perdas de passo. Pode expandir, se necessário, de forma flexível bastando uma ponte padrão bipolar. Opcionalmente, tem à sua disposição blocos de distribuição com montagem de colagem direta em platine ou por adaptador em calha metálica para que possa construir qualquer aplicação de forma flexível. Pode ligar condutores flexíveis com terminal ponteira ou rígidos em pouco tempo com a tecnologia de encaixe direto e sem ferramenta Push-in. A montagem transversal na calha metálica e o formato compacto permitem-lhe obter uma economia de espaço de até 50 por cento. Para uma instalação segura, intuitiva e clara, pode escolher os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação em onze variantes de cor. A marcação de todos os pontos de ligação garante-lhe uma eletrificação clara. Em resumo, a nova gama PTFIX oferece-lhe uma distribuição flexível e rentável da carga e da corrente para a sua aplicação.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar