Ir para a vista geral de notícias

Com cabos não montados através do painel do quadro de distribuição

03.07.2017

Placas de passagem de cabos e bucins roscados para cabos  

Placas de passagem e ligações de parafusos para cabos não montados

As novas placas de membrana e bucins roscados da Phoenix Contact permitem passar cabos não montados de forma fiável, segura e ocupando pouco espaço através do painel do quadro de distribuição.

As placas de membrana que vêm expandir a gama de placas de passagem CES Multigates são adequadas para recortes de painel padrão de conectores industriais com tamanho B24. Oferecem uma proteção fiável contra a penetração de poeira e água. Com a expansão da gama de bucins roscados para cabo em metal e plástico com algumas variantes e tamanhos, existem agora possibilidades de utilização mais flexíveis. Os novos bucins de compensação de pressão oferecem não só o grau de proteção IP67 mas também permitem uma climatização com diferentes temperaturas interiores e exteriores. Assim, é possível dissipar em segurança humidade do ar através de sobrepressão para fora dos seus quadros e invólucros.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar