Ir para a vista geral de notícias

Impressora por termotransferência para a utilização móvel no local de aplicação

23.02.2017

Impressora por termotransferência portátil  

A THERMOMARK PRIME é adequada para utilização num local fixo ou de forma móvel

Deseja imprimir no local onde se encontra de forma direta e flexível? Isto já é possível com o novo sistema de impressão móvel da Phoenix Contact, a THERMOMARK PRIME. Com o software de marcação integrado, alimentação por bateria e uma interface de utilizador intuitiva, esta impressora é espacialmente vocacionada para uma para uma utilização móvel.

Os dados de impressão podem ser introduzidos diretamente através de um ecrã multitoque. Além disso, está disponível uma interface para transferência de projetos de impressão. Um sistema automático de deteção de material verifica os componentes usados, evitando assim erros de impressão. A troca da fita de impressão é realizada facilmente em menos de 10 segundos.


Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager