Ir para a vista geral de notícias

Disjuntores de proteção de equipamentos com tecnologia IO-Link

18.09.2017

Disjuntores de proteção de equipamentos com interface IO-Link  

Disjuntores de proteção de equipamentos com interface IO-Link: CBMC

Em máquinas e sistemas, as unidades de segurança e controlo estão cada vez mais interligadas.

Os estados operacionais são registados, visualizados e controlados na manutenção remota. Integre os disjuntores de equipamentos eletrónicos CBMC através de IO-Link no controlo e monitorização de processos integrais. Os disjuntores compactos e multicanais permitem obter total visibilidade sobre o seu sistema. A interface IO-Link integrada permite configurar o disjuntor de proteção de equipamentos de forma adequada ao sistema. Assim, pode realizar confortavelmente todas as configurações necessárias à distância. Um bloqueio de acesso ao dispositivo protege o dispositivo contra acessos não autorizados ou manipulações no local. Além disso, os intervalos de serviço podem ser realizados com base em dados de processo e os diagnósticos de falha podem até ser efetuados sem tensão de alimentação no dispositivo. Isto aumenta significativamente a disponibilidade da instalação.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar