Ir para a vista geral de notícias

Nova firewall conforme IEC 62443

12.12.2017

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 com novas funções de segurança

Os routers de manutenção remota MGuard da Phoenix Contact estão ainda mais seguros:

Com o novo firmware 8.5, é agora possível gravar também em routers da classe de dispositivos 2000 regras de firewall dentro e fora do túnel VPN. A segurança dos componentes de manutenção remota é assim melhorada significativamente. Estes podem assim ser utilizados como componentes de segurança plenos e económicos em máquinas e sistemas. Não são considerados apenas os requisitos de segurança do fabricante de máquinas, mas também os do operador. As novas funções auxiliam na implementação profissional e rentável do conceito Defense-in-Depth conforme ISA-99 e IEC 62443. Os utilizadores que já usam os routers de manutenção remota da classe 2000 obtêm a nova função de segurança gratuitamente assim que efetuarem a atualização para o firmware 8.5.


Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar