Dedicação à educação

Fascínio pela tecnologia

Fascínio pela tecnologia

Queremos que a tecnologia se torne tangível para as pessoas. Com conhecimentos atuais sobre tecnologias e indústrias, estamos ao seu lado para ajudá-lo nas escolas, escolas técnicas, universidades e empresas.

Voltar para Responsabilidade empresarial

Categorias

Vamos a isso: Com dedicação à educação, a Phoenix Contact assume a sua responsabilidade tanto a nível empresarial como social.

Alcançamos grandes feitos

Compreender a tecnologia  

Apresentar temas técnicos aos jovens talentos

Estamos entusiasmados com a tecnologia. Queremos transmitir este entusiasmo, apresentar a tecnologia aos jovens e promover interesses que já existam pela tecnologia.

Por isso, trabalhamos em colaboração com parceiros da área pedagógica, do meio empresarial, de associações e da política.

Estamos representados em redes e criámos iniciativas próprias. Além disso, anunciamos concursos e participamos em projetos educativos. Também contribuímos para o desenvolvimento dos meios de comunicação social em matéria de educação e organizamos os nossos conhecimentos de uma forma clara.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760