EDI - Intercambio de documentos

Pedir de forma automatizada

Pedir de forma automatizada

Con EDI, el intercambio electrónico de documentos, usted simplifica de forma considerable los procesos de su empresa.

¿Desea realizar sus pedidos con rapidez y también reducir costes? El intercambio electrónico de datos EDI es la elección acertada.

Sus ventajas

  • Los documentos están siempre disponibles: 24 horas al día, los 7 días de la semana
  • Reducción considerable de costes ya que los documentos de papel ya no son necesarios
  • Los procesos internos se aceleran – gracias a una transferencia electrónica de datos directa

Conectar el sistema de gestión de mercancías de forma electrónica

Electronic Data Interchange, abreviado en EDI, es un convenio para la transmisión electrónica de procesos de empresas.

Esto significa que usted intercambia datos formalizados y estructurados con sus socios comerciales.

Datos formalizados

Formalizado significa que en los datos se ha establecido con precisión en qué secuencia y en qué formato aparece la información.

Grandes potenciales de ahorro

La principal ventaja para usted es que reducirá considerablemente sus costes de administración con la automatización y la simplificación de los procesos.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00