Bühnenvideos

Die Stage (Bühne) der Phoenix Contact-Homepage ist ein Positionierungsmedium. Die Bühnenvideos richten sich an eine breite Zielgruppe, die die Inhalte eher passiv wahrnimmt.

Die Stage nimmt die prominenteste Position auf der Homepage ein. Sie zeigt zehn Sekunden lange Videos. Die Inhalte präsentieren die Werte und das Leistungsangebot der Marke Phoenix Contact.

Inhalte

Kommunikationsziele

  • Die Besucher sind von der großflächig gestalteten Bühne positiv angetan.
  • Die Bühne trägt zur Begeisterung des Besuchers für Technik, Fortschritt und Lösungen bei.
  • Die Besucher haben den Eindruck eines weltweit bedeutenden und technologisch führenden Unternehmens.
  • Der Bühneninhalt transportiert die Vielseitigkeit und Angebotstiefe des Unternehmens.
  • Die Besucher erkennen, in welcher Industrie Phoenix Contact tätig ist.
  • Die Besucher bekommen einen Eindruck von der Unternehmenskultur.
  • Die Besucher bekommen eine Idee davon, welchen Nutzen ihnen das Unternehmen Phoenix Contact bringen kann.

Kernbotschaften

  • Phoenix Contact ist Marktführer für Komponenten, Systeme und Lösungen der industriellen Elektrotechnik und Automatisierungstechnik.
  • Phoenix Contact ist Innovationstreiber.
  • Phoenix Contact-Produkte sind von höchster Qualität und besonders leistungsfähig.
  • Phoenix Contact ist ein verlässlicher Partner.
  • Phoenix Contact ist weltweit persönlich vor Ort.

Gestaltung und zeitlicher Ablauf

  • Das Stage-Video hat eine feste Länge von zehn Sekunden und erzählt eine kurze Geschichte.
  • Das Leitmotiv und der Text sind Teil einer Gesamtkommunikation.
  • Ein dem Thema entsprechendes Navigationsziel ist vorhanden, z. B. Landingpage oder Produktseite.
  • Als Positionierungsmedium hat das Stage-Video eine einfache, eindeutige Botschaft.
  • Enthaltene Texte sind einfach und kurz, in der Regel genügt eine Headline.
  • Der Text sagt, worum es geht, und enthält die Kernbotschaft der Gesamtkommunikation des Themas. Damit die Textinformation gut lesbar ist, sollte sie drei bis vier Sekunden lang erscheinen.
  • Das Hauptmotiv und der Text sind am Ende des Videos für mindestens drei bis vier Sekunden zu sehen.
  • Der Call-to-Action-Button ist am Ende des Videos für mindestens zwei bis drei Sekunden zu sehen.
Zurück nach oben

Formales

Video
  • Größe: 928 x 400 Px
  • Länge: 10 Sekunden
  • Format: H.264, CBR 0,85Mbit/s, Keyframe-Distanz 100, MP4 (falls starke Kompressionsartefakte auftreten, darf die Datenrate auf 1,3Mbit/s erhöht werden)
  • Kein Audio
Bild (Non-Flash-Geräte, z. B. iPhone, iPad usw.)
  • Größe: 928 x 400 Px
  • Format: JPG (RGB)
  • Bild mit Text und Call-to-Action-Button
Teaser-Bild (Stage-Navigation)
  • Größe: 109 x 48 Px
  • Format: JPG (RGB)
  • Teaser-Text
  • Vorschaubild ohne Text und ohne Call-to-Action-Button
Metadaten und weitere Informationen
  • Titel in Englisch und der Landesprache
  • Keywords in Englisch und der Landesprache
  • Beschreibung in Englisch und der Landesprache
  • Navigationsziel z. B. Landingpage oder Produktseite
Zurück nach oben

Typografie

Die Texte sind im oberen bis mittleren Bildbereich platziert, wahlweise links oder rechts vom Hauptmotiv. Der Text wird nicht von der eingeblendeten dynamischen Stage-Navigation am unteren Bildrand überdeckt.

Die Texte sind linksbündig angeordnet. Sie überdecken nicht das Bildmotiv. Der Call-to-Action-Button steht linksbündig unter dem Text.

Headline: PxC Gill AltOneMT Regular 32 Px, #000000

Subheadline: PxC Gill AltOneMT Regular 26 Px, 19 Px, #000000

(China: PxC CN Hanyi, Japan und Südkorea: PxC JA KO)

 

Animation des Texts:
Deckkraft von 0% bis 100%, Dauer: 11 Frames, Keyframe2 mit Ease In
Gauß-Unschärfe von 20 bis 0, Dauer: 16 Frames, Keyframe1 mit Ease Out, Keyframe2 mit Ease In

 

Call-to-Action-Button:
Der Call-to-Action-Button wird nicht animiert, sondern hart geschnitten. Er liegt als Videodatei vor.

Zurück nach oben

Phoenix Contact
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-42089

Carolin Schmidt-Steinmeyer

Video & Animation