Zurück zur Übersicht

Teaser mit Bezug zum Seiteninhalt

Diese Teaser haben einen direkten Bezug zum Inhalt der Seite. Sie werden für gewöhnlich in der rechten Spalte platziert. Eine Ausnahme ist der Teaser für die Länderauswahl der direkt im Inhaltsbereich der Seite eingebunden wird.

Kontakt-Teaser

Kontakt-Teaser

Alle Kontakt-Teaser haben einen Grauverlauf im Hintergrund.

Die Abbildung zeigt den allgemeinen Kontakt-Teaser mit und ohne Bild.

Werden mehrere Kontakte in der rechten Spalte einer Seite platziert,  werden sie in einer Teaser-Box angezeigt. Die Kontaktinformationen werden durch eine dünne Linie von einem Pixel voneinander getrennt.

 

Zurück nach oben

Länderauswahl

Dieser Teaser wird ausschließlich auf der Phoenix Contact Corporate Website verwendet. Im Hintergrund ist ein Grauverlauf mit den Umrissen einer Weltkarte zu sehen.

Länderauswahl
Zurück nach oben

Querverweis

Querverweis

Dieser Teaser hat einen weißen Hintergrund. die einzelnen Links werden durch eine dünne Linie (ein Pixel) voneinander getrennt. Bis zu fünf Links können hier platziert werden.

Zurück nach oben

FAQ-Teaser

FAQ-Teaser

Der FAQ-Teaser hat einen weißen Hintergrund. Eine dünne Linie (ein Pixel) trennt die Fragen vom Link zum FAQ-Center.

Zurück nach oben

Warenkorb-Teaser

Warenkorb-Teaser

Dieser Teaser hat einen grauen Hintergrund (#f2f4f6). Wenn zusätzlich Produkte zum Produktvergleich oder zur Merkliste hinzugefügt wurden, werden sie ebenfalls hier angezeigt. Die Bereiche werden durch eine dünne Linie (ein Pixel) voneinander getrennt.

 

Zurück nach oben

Service-Teaser

Service teaser

Die Service-Teaserbox hat einen weißen Hintergrund. Downloads, Videos, Tutorials oder Formulare können hier platziert werden. Die einzelnen Bereiche werden durch eine dünne Linie (ein Pixel) voneinander getrennt.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines