Zusätzliche Festlegungen

Mitführung akademischer Grade

Wenn Sie akademische Abschlüsse oder Titel als Namenszusatz angeben, beachten Sie, dass nur der höchste erlangte Grad dem Namen hinzugefügt wird. Magister-, Master- und Bachelor-Grade werden hinter dem Namen geführt. Diplom- und Doktorgrade werden vor dem Namen geführt. Verwenden Sie die korrekten offiziellen Abkürzungen.

Beispiele:

  • Dipl.-Ing. Max Mustermann
  • Max Mustermann, M.Sc.

Verwendung von Zitaten

Statements und Grußworte können verwendet werden, sofern es echte, natürliche und kurze Aussagen sind. Das Zitat sollte immer eindeutig zur aussagenden Person zugeordnet werden können, die am Anfang oder am Ende des Zitats mit Name und Funktion benannt oder neben dem Zitat auf einem Foto abgebildet ist.

Verzichten Sie auf künstlich formulierte, lange und abstrakte Aussagen sowie auf Slogans oder Sprüche. Zitate als Headlines sind ausschließlich der Unternehmensbroschüre vorbehalten.

Verwendung von Fußnoten

Als Fußnoten-Hinweiszeichen sind hochgestellte Zahlen aus arabischen Ziffern zu verwenden. 

Die Fußnoten werden jeweils unten auf die Seite geschrieben, auf der im Text auf sie hingewiesen ist, und mit dem entsprechenden Fußnoten-Hinweiszeichen gekennzeichnet. Der Fußnotentext sollte in reduzierter Schriftgröße im Vergleich zum Fließtext geschrieben werden.

Der Fußnotenhinweis sollte mit einem Punkt abschließen. Bei sehr kurzen Fußnoten darf auf einen abschließenden Punkt verzichtet werden.

Verwendung von Versalien

In der Regel findet die gemischte Schreibweise Anwendung.

Es gibt von Corporate Marketing freigegebene Ausnahmen:

  1. Versalien können als Stilmittel bei Produktnamen, Artikelbezeichnungen und Eigennamen eingesetzt werden. Diese Begriffe müssen in der Terminologiedatenbank gepflegt werden. Beispiele: PROFICLOUD, CLIPLINE complete
  2. Wir nutzen Versalien, wenn dadurch eine erhebliche Verbesserung der User Experience nachgewiesen ist. Auf der Webseite von Phoenix Contact gilt das für die Hauptnavigation und bei Call-to-Action-Buttons. Es gilt eine Längenbegrenzung von 25 Zeichen. Versalien dürfen nicht mit Satzzeichen kombiniert werden. Die Anzeige in Versalien wird in solchen Fällen immer systemisch generiert. Die Pflege des Ausgangstexts in der Datenquelle, z. B. in einem CMS oder PIM, erfolgt immer in gemischter Schreibweise (Ausnahmen siehe Punkt 1).

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-41984

Christine Nolte-Dietrich

Christine Nolte-Dietrich

Coordinator Communication Guidelines