Kanäle

Als fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation ist Social Media heutzutage nicht mehr wegzudenken. Alle Aktivitäten in Social Media Kanälen verfolgen das Ziel, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Daher versuchen wir, über Social Media mit unseren Fans und Followern zu interagieren. Transparenz und Vertrauen sind auch im Web ein Schlüsselfaktor für Kommunikation. Wir benennen daher immer offen und klar den Absender einer Nachricht.

Auf dieser Seite erhalten Sie wichtige Hinweise für den Aufbau eines Social Media Channels. Phoenix Contact nutzt die folgenden Social Media Kanäle.

Beschreibung Sprache Stand
Phoenix Contact Facebook Logo 180 x 180 Pixel [JPG, 29 KB] international 01.04.2016

XING

Wir sind auf Xing aktiv, um als attraktives und innovatives Unternehmen wahrgenommen zu werden.

Damit wollen wir die Bekanntheit der Marke steigern und den Nutzern ein professionelles Bild vom Unternehmen ermöglichen. Darüber hinaus erhöhen wir die Anzahl von Links auf unsere Website (Linkaufbau).

Aktuell gibt es neun aktive Accounts. Sofern Sie einen neuen Xing Account eröffnen möchten, stimmen Sie dies bitte im Vorfeld mit dem Corporate Marketing ab.

Beschreibung Sprache Stand
Phoenix Contact Xing Logo 285 x 70 Pixel [JPG, 39 KB] international 01.04.2016
Übersicht der aktiven Xing-Accounts [PDF, 34 KB] englisch 01.04.2016

Blog

Mit unserem Blog steigern wir die Bekanntheit der Marke Phoenix Contact und präsentieren uns als Experte in unseren lokalen Märkten.

Unser Ziel ist eine positive Wahrnehmung als Industrieexperte. Darüber hinaus erhöhen wir die Anzahl von Links auf unsere Website (Linkaufbau) und ermöglichen Einblicke in den Berufsalltag des Unternehmens.

Was gibt es zu beachten?

  • Unser Blogsystem basiert auf Wordpress. Eine Anpassung auf Phoenix Contact-Themen ist möglich. Die URL des Corporate Blogs lautet: Blog.phoenixcontact.com. Von dieser URL aus wird direkt auf die lokalen Blogs referenziert.
  • Ein neuer Blog kann nur im bestehenden System aufgebaut werden. Der Aufbau ist immer identisch, kann jedoch je nach Funktionalität individualisiert werden.
  • Die Benennung von Blogs folgt dem Schema: blog.phoenixcontact.com/Thema-Land. Hierbei handelt es sich um eine technische URL. Die Marketing URL wird über die Website angelegt und anschließend kommuniziert.
  • Die Beschreibung befindet sich unter dem Navigationspunkt „Über Phoenix Contact“. Der Text ist in englischer Sprache.
  • Das Wordpress-Theme gibt die wesentlichen grafischen Elemente vor. Die Bilder werden aus der Mediendatenbank per Link eingebunden. Zur Verfügung stehen die Bildgrößen 220 Pixel x variabel und 660 Pixel x variabel.

Die Anforderung an einen neuen Blog ist immer beim Corporate Marketing zu stellen.

Beschreibung Sprache Stand
Blog Banner [JPG, 68 KB] englisch 01.04.2016
Blog Questionnaire [PDF, 28 KB] englisch 01.04.2016
Wordpress PlugIn Liste [PDF, 30 KB] englisch 01.04.2016

Phoenix Contact
GmbH & Co. KG

+49 5235 3-30275

Lisa Maluck

Lisa Maluck

Social Media & Online Reputation Management