Zu allen Presseinformationen

Kompaktes Bluetooth-Funkmodul für drahtlose Signalübertragung

17.03.2017

Wireless MUX-Das drahtlose Signalkabel

[4938] Das Bluetooth-Funkmodul Wireless-MUX von Phoenix Contact überträgt 16 digitale und zwei analoge Signale bidirektional, so dass er ein 40-adriges Signalkabel ersetzen kann.

Die neuen Produkte verfügen über eine modernisierte Hardware-Plattform, basieren auf dem neuesten Bluetooth-Standard 4.0 und bieten Analogkanäle mit höherer Genauigkeit.

Der Antennenanschluss wird im Zuge der Vereinheitlichung der Phoenix Contact-Funkmodule von MCX auf RSMA geändert und zur Optimierung des Flächenbedarfs im Schaltschrank an die Oberseite verschoben.

Für das Wireless-MUX-System ist keine zusätzliche Konfiguration oder Einstellung erforderlich, es kann einfach in Betrieb genommen werden. Es zeichnet sich durch einen schnellen Verbindungsaufbau und geringe Verzugszeit aus. Das Funksystem ist robust und zuverlässig und funktioniert neben WLAN störungsfrei. Eine Link-Qualität-Anzeige informiert den Anwender permanent über die Verbindungsqualität.