Zu allen Presseinformationen

Gunther Olesch ist Leiter der Bildungskonferenz Elektromobilität 2015 in Berlin

23.02.2015

Gunther Olesch

Prof. Gunther Olesch, Geschäftsführer Phoenix Contact, ist seit 2014 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ausbildung und Qualifizierung innerhalb der Nationalen Plattform für Elektromobilität.

In dieser Funktion übernimmt er jetzt auch die Leitung der Nationalen Bildungskonferenz Elektromobilität, die vom 23.-24. Februar 2015 in Berlin stattfindet. Eröffnet wird die zweitägige Veranstaltung von der Bundesministerin für Bildung und Forschung Prof. Johanna Wanka.

Ausbildung und Qualifizierung gehören zu den Kernthemen der Nationalen Plattform für Elektromobilität (NPE). In der Arbeitsgruppe analysieren und bewerten Bildungsexperten aus Handwerk, Gewerbe, Industrie, Verbänden, Gewerkschaften, Hochschulen und Behörden den aktuellen Stand der deutschen Hochschullandschaft als auch die beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Elektromobilität. Ziel ist es, eine hohe Qualifikation von Fachkräften auf allen Ebenen zu erreichen, um mit technologischen Produkt- und Prozessinnovationen in Deutschland Leitanbieter in der Elektromobilität zu werden. In seiner Keynote spricht Olesch daher auch darüber, welche Kompetenzen die Fachkräfte erfolgreich machen.