Zu allen Presseinformationen

Leergehäuse und Klemmenkästen aus Polyester

15.08.2016

Polyestergehäuse

[4887] Das Programm der Gehäusebaureihe Clipsafe von Phoenix Contact wurde erweitert. Neben den Edelstahlgehäusen stehen nun auch 35 robuste Ex-zertifizierte Gehäuse aus Polyester für den Einsatz in prozesstechnischen Umgebungen zur Verfügung.

Diese werden in vier Bauformen angeboten und können individuell mit dem umfangreichen Programm der Ex-zugelassenen Reihenklemmen von Phoenix Contact bestückt werden. Gehäuse mit einer doppelten Verdrahtungsebene sparen Platz und mit der Schutzart IP66 steht einem sicheren Außeneinsatz nichts im Weg.

46 weitere Standardgehäuse aus Polyester für industrielle Umgebungen und nicht explosionsgefährdete Bereiche runden das Programm der Polyestergehäuse ab. Sie können mit allen Produkten aus dem Phoenix Contact-Produktprogramm individuell bestückt werden.

Bei einer Anfrage und schnellen Auftragsabwicklung unterstützt ein Web-Formular. Hier lassen sich die Anforderungen für eine individuell bestückte Box einfach beschreiben. Die Software Clip Project ermöglicht es, fehlerfreie Klemmenleisten schnell und komfortabel zu projektieren.