Zu allen Presseinformationen

Dienstleistungen für Maschinenbetreiber

12.01.2015

Verkettungsanalyse

[4704] Das neue Dienstleistungsangebot von Phoenix Contact richtet sich speziell an Maschinenbetreiber: Wenn Betreiber Änderungen an Maschinen durchführen oder mehrere Maschinen miteinander verketten, können sie dadurch zum Hersteller werden.

Damit sind sie verantwortlich für die Konformität einer wesentlich veränderten Maschine bzw. der Gesamtheit von Maschinen. Phoenix Contact bietet in diesem Fall eine umfassende Beratung und Analyse an. Experten von Phoenix Contact vermitteln dabei das Know-how zur rechtskonformen Vorgehensweise. Auf Basis von Themenlisten mit konkreten Kriterien kann der Betreiber die Bewertung an seiner Maschine bzw. Anlage vornehmen.

Sind bereits Maschinen miteinander verkettet, wird vor Ort analysiert, ob es sich hierbei um eine Gesamtheit von Maschinen handelt und daher der Konformitätsbewertungsprozess durchgeführt werden muss. Mit diesen Dienstleistungen bekommt ein Maschinenbetreiber einen Leitfaden für eventuell erforderliche Folgemaßnahmen oder eine Bestätigung, dass kein Handlungsbedarf besteht.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240