Zu allen Presseinformationen

Die Musterlösung für Gerätehersteller

31.03.2017

Musterservice mit Direktversand

[4946] Phoenix Contact digitalisiert den Musterbestellprozess für Gerätehersteller und Entwickler. Der schnelle und effiziente Online-Service unterstützt den Anwender schon in der Test- und Entwicklungsphase.

Seit April stehen mehr als 2.500 Artikel aus den Produktbereichen Leiterplattenklemmen, Leiterplatten-Steckverbinder und Rundsteckverbinder als individuelle und kostenlose Muster zur Verfügung. Über einen Teaser auf der Produktdetailseite können Nutzer ein Bestellformular aufrufen und mit nur wenigen Eingaben bis zu drei kostenlose Musterexemplare von bis zu fünf unterschiedlichen Artikeln anfordern. Bei Bestelleingang bis 14 Uhr wird der Versand noch am gleichen Tag vollautomatisch ausgelöst. Die Muster werden in 27 überwiegend europäischen Ländern dann direkt zum Kunden geliefert.