Zu allen Presseinformationen

Crimpzange mit drehbarem Gesenk

17.05.2018

CRIMPFOX DUO 10: Flexibilität trifft Performance

[5045] Die neue Crimpzange Crimpfox DUO 10 von Phoenix Contact eignet sich für eine flexible Verwendung, da das drehbare Gesenk die frontale oder seitliche Aufnahme von Aderendhülsen zulässt.

Die Betätigung des farblich abgesetzten Entriegelungsknopfs ermöglicht das Drehen des Gesenks in die benötigte Einlegerichtung. Durch die Arretierung bleibt das Gesenk sicher in seiner Position. Auch TWIN-Aderendhülsen verarbeitet die Zange durch den selbsteinstellenden Mechanismus prozesssicher.

Die Crimpzange deckt einen großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm² ab. Mit einem ausbalancierten Gewicht und ihrer ergonomischen Form liegt sie gut in der Hand. In ihrer Bauart ist sie das leichteste und kompakteste Werkzeug am Markt. Die Bedienung erfolgt mit geringem Kraftaufwand. So ist ein ermüdungsarmes Arbeiten bei hochwertigen Ergebnissen möglich.