Zu allen Presseinformationen

Leistungsstarke und kostengünstige PV-Set Generation verfügbar

31.05.2017

Technik PV-Anlage

[4960] Phoenix Contact bietet eine neue leistungsstarke und kostengünstige Generation von Photovoltaik (PV)-Sets an. Die PV-Sets, die es in verschiedenen Ausführungen gibt, sind installationsfertig aufgebaut und können daher sofort angeschlossen werden.

Die Sets schützen PV-Generatoren sowie Wechselrichter vor Schäden durch Überspannung. Aufgrund der unterschiedlichen Wechselrichter-Topologien, die maßgeblich Einfluss auf den Aufbau der PV-Sets haben, ist die Vielfalt an Produkten beinahe unbegrenzt.

Aufgrund eines neuen Konzepts können die Ausgangsgehäuse von zwölf auf vier Varianten reduziert werden. Die vier unterschiedlichen Gehäusetypen bedienen beinahe jegliche Anforderung. Je nach Bedarf können die Vorperforierungen der Gehäuse ausgeschlagen und somit Skaleneffekte bei der Herstellung von PV-Sets erzielt werden. Durch die Vereinfachung der Logistik- und Produktionsprozesse wird eine schnellere Erstellung von kundenspezifischen PV-Sets möglich. Die Schaltgeräte-Kombinationsnorm DIN EN 61439-2 wird eingehalten.

Alle Informationen und die gesamte Produktliste zur neuen PV-Set Generation sind mithilfe des Web-Codes #0920 auf der Phoenix Contact Website zu finden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240