Zu allen Presseinformationen

Roland Bent übernimmt Leitung innerhalb der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität“

26.09.2018

Roland Bent

Roland Bent hat die Leitung der Arbeitsgruppe 6 „Standardisierung, Normung, Zertifizierung und Zulassung“ in der neuen „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM) übernommen.

Bent ist Vorsitzender der vom VDE getragenen Normungsorganisation DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (VDE|DKE) und CTO (Chief Technology Officer) von Phoenix Contact. Er war bereits in der Vorgängerorganisation „Nationale Plattform Elektromobilität“ (NPE) stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe 4 „Standardisierung, Normung und Zertifizierung“. In dieser Funktion war er maßgeblich beteiligt an der erfolgreichen nationalen und internationalen Ausgestaltung eines Normen- und Standardisierungsrahmens für den Markthochlauf der Elektromobilität.

Mit der nun erfolgten Übernahme des Vorsitzes der NPM-Arbeitsgruppe 6 werden die ursprünglichen Aktivitäten der ehemaligen Arbeitsgruppe 4 weitergeführt. Zudem werden neue Themen wie  „Vernetztes Fahren“, „Automatisiertes Fahren“ oder „Intermodale Mobilitätskonzepte“ in den Fokus genommen. Die Arbeitsgruppe 6 soll dazu auch Normungs- und Zertifizierungsbedarfe aufgreifen, Standardisierungsstrategien und Roadmaps festlegen, die entsprechende Umsetzung überwachen und die internationale Abstimmung hierzu fördern. Die involvierten Normungsorganisationen sind neben Politik-, Verbraucher-, Wissenschafts- und Wirtschaftsvertretern in der AG zusammengefasst. Gemeinsam arbeiten sie dabei eng verzahnt für den zukünftigen Erfolg von nachhaltiger Mobilität auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Dafür ist ein international abgestimmter Normen- und Standardrahmen eine wesentliche Grundvoraussetzung.

Die neue „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität“ (NPM) unter der Federführung des Bundesverkehrsministeriums hat das Ziel, verkehrsträgerübergreifende Lösungsansätze für eine nachhaltige, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität zu entwickeln und ihre Umsetzung zu fördern. Sie soll zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sicherstellen.