Zu allen Presseinformationen

Thermotransferdrucker für den mobilen Einsatz vor Ort

18.04.2016

Mobiler Thermotransferdrucker

[4842] Der mobile Thermotransferdrucker Thermomark Prime von Phoenix Contact bedruckt Karten- und Mattenformate für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen genau dort, wo sie benötigt werden.

Ausgestattet mit einem wieder aufladbaren Hochleistungsakku und einer vollintegrierten Markierungssoftware, ist das Drucksystem nicht nur für die stationäre Nutzung, sondern insbesondere auch für den mobilen Einsatz direkt am Einsatzort ausgerichtet.

Über ein Multitouch-Display können Druckdaten unmittelbar eingegeben werden. Zudem gibt es eine Schnittstelle zur Übertragung von Druckprojekten, die in der Markierungssoftware Clip Project vorbereitet wurden. Eine automatische Materialerkennung überprüft die verwendeten Komponenten und beugt so Fehldrucken vor. Für ein schnelles Umrüsten kann ein Farbbandwechsel mit wenigen Handgriffen in unter zehn Sekunden erfolgen. Mit über 600 verfügbaren Markierungsmaterialien bietet der Thermotransferdrucker die größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl der passenden Kennzeichnung für verschiedene Applikationen. Zubehörartikel für den einfachen Transport und die Energieversorgung des Drucksystems steigern die komfortable Handhabung des derzeit kleinsten Kartendruckers am Markt zusätzlich.