Zu allen Presseinformationen

Jubiläumskongress: 20 Jahre ICC- Vom Feldbus zur Proficloud

17.02.2015

20. Industrial Communication Congress

[4707] Der 20. Industrial Communication Congress findet am 17. und 18. März 2015 in Bad Pyrmont statt.

Was Phoenix Contact vor zwei Jahrzehnten als Feldbus-Kongress startete, damit sich Anwender der Interbus-Technologie austauschen konnten, hat sich als Forum für innovative Kommunikationslösungen etabliert. War es 1995 die serielle Datenübertragung, diskutieren Anwender, Hersteller, Hochschulen und Verbände heute über das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Verschiedene Referenten erläutern deshalb, wie Daten weltweit durchgängig digital weitergeleitet werden können, um den Produktionsprozess flexibel und wirtschaftlich zu gestalten. Eine weitere Zielsetzung des Zukunftsprojekts ist die effiziente und nachhaltige Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Hier bieten sich Energiemanagement-Lösungen an, die ebenfalls Gegenstand einiger Vorträge sind. Abgerundet wird das Themenspektrum durch Betriebsführungen, welche die Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen und ersten Industrie-4.0-Konzepten bei Phoenix Contact zeigen.

Anlässlich der Jubiläums-Veranstaltung kommt der Automobilindustrie als einem der ersten Interbus-Anwender eine wichtige Rolle zu. Dort hat sich in den letzten Dekaden nicht nur die Steuerungstechnik verändert, sondern auch das Antriebskonzept der PKW in Richtung E-Mobility weiterentwickelt. Wie die Batterien als intelligente Energiespeicher dienen können und virtuelle Kraftwerke funktionieren, berichten weitere Referenten. Zudem können die Teilnehmer selbst einige Runden mit einem Elektroauto fahren. Die zahlreichen Vorträge werden durch eine thematisch anknüpfende Ausstellung sowie einen spannenden Abendvortrag ergänzt. Prof. Dr. Gunter Dueck berichtet, was Cloud-Computing und Industrie 4.0 für die Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten und welche Schritte noch für einen konsequenten Wandel zu gehen sind.