Zu allen Presseinformationen

Photovoltaikmodule sicher abschalten

20.06.2016

Intelligente Photovoltaik-Modulabschaltung Solarcheck RSD

[4865] Die neue automatische Photovoltaik-Modulabschaltung Solarcheck RSD von Phoenix Contact versetzt Photovoltaikanlagen selbständig in einen sicheren Zustand.

Personen sind bei Installation, Wartung oder in Gefahrensituationen vor lebens­gefährlichen Stromschlägen geschützt. In 95 Prozent der Photovoltaikanlagen sind die Panels zu Strings in Reihe geschaltet. Dabei können lebensgefährliche Gleichspannungen von bis zu 1000 Volt entstehen. Das Freischalten ist schwierig. Das fordern weltweite Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln über 120 V DC zum Schutz gegen elektrischen Schlag. Das Abschalten am Wechselrichter oder über zusätzliche DC-Schalter unterbricht den Stromfluss, nicht aber die Spannung. Arbeitsschutz ist nur gegeben, wenn jedes einzelne Panel automatisch freigeschaltet wird.

Solarcheck ist ein selbststeuerndes System, das im Fehler- oder Servicefall jedes Photovoltaikmodul automatisch abschaltet. Durch die Freischaltung jedes einzelnen Panels wird ein sicherer Zustand ohne den Einsatz von Elektrofachpersonal erreicht. Auch Personen, welche die Sicherheitsregeln und Gefahren nicht kennen, wie Dachdecker oder Reinigungskräfte, sind geschützt.

Die Modulabschaltung wird in die vorhandene String-Verkabelung eingebunden. Zur Inbetriebnahme ist keine Programmierung oder Parametrierung nötig. Das System besitzt Diagnosefunktionen und unterscheidet zwischen verschiedenen Betriebszuständen. Nach dem Failsafe-Prinzip werden die Panels bei jeglichen Abweichungen vom Normalbetrieb und bei gezielter, zentraler Abschaltung einzeln vom String getrennt. Bei Defekt eines einzelnen Panels oder Leitungsbruch direkt am Panel erfolgt eine separate Freischaltung. Die Prüfung und Fehlererkennung findet an jedem einzelnen Panel statt. Daher ist keine zusätzliche Kommunikation oder Fernauslösung per Kabel oder Funk erforderlich. Das System startet die Anlage neu, sobald die elektrischen Parameter für eine technisch sichere Anlagenumgebung vorliegen.

Die patentierte Technologie Auto RSD ist zuverlässiger und schneller als menschliches Beurteilen und Eingreifen. Die amerikanische Photovoltaik-Sicherheitsnorm UL 1741 wurde in Bezug auf die sichere Freischaltung anhand der vorgestellten Technik ausgerichtet.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240