Zu allen Presseinformationen

Kostenfreier Security-Leitfaden für die Wasserwirtschaft

25.09.2017

Kostenfreier Leitfaden für IT-Sicherheitsstandard

[4985] Aufgrund ihrer Anbindung an das Internet sind industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme in kritischen Infrastrukturen zunehmend Cyber-Angriffen ausgesetzt.

Daher gilt es, die Kunden-, Mitarbeiter-, Geschäfts- und Anlagendaten wirkungsvoll vor unbefugten Zugriffen und Malware zu schützen. Mit dem „Leitfaden zum branchenspezifischen IT-Sicherheitsstandard der Wasserwirtschaft“ stellt Phoenix Contact den Betrieben hier einen praxisnahen Ratgeber zur Verfügung.

In der 130-seitigen Broschüre erklären IT- und Wasser/Abwasser-Spezialisten unter anderem, was IT-Sicherheit ist, wen sie betrifft, warum sie umgesetzt werden muss und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dabei zu erfüllen sind. Die Fachleute gehen darüber hinaus auf die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ein, beispielsweise die Ermittlung des Istzustands, Festlegung und Durchführung von Schutzmaßnahmen sowie den Nachweis von deren Wirksamkeit. Abschließend wird beschrieben, wie sich typische Anwendungsfälle in der Wasserwirtschaft sicher realisieren lassen.

Interessenten können den Leitfaden ab dem 1.Oktober unter www.phoenixcontact.de/wasser kostenlos anfordern.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240