PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG

PHOENIX FEINBAU GmbH  Co. KG in Lüdenscheid

Kompetenz in Produktion

Fertigung und Technologieentwicklung für die Phoenix Contact-Gruppe.

Die Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG ist ein metallverarbeitender Betrieb mit Sitz in Lüdenscheid. Als Mitglied der Phoenix Contact-Gruppe bündelt das Unternehmen Kompetenzen in den Bereichen Werkzeugbau, Stanzteilfertigung, Oberflächentechnik und der Montage mit Spritzgießfertigung.

Entwicklung auf hohem Niveau

Dr. Jens Heidenreich, Geschäftsführer Phoenix Feinbau GmbH  Co. KG

Dr. Jens Heidenreich

„Phoenix Feinbau stellt mit seinen technologischen Kompetenzen die komplette Wertschöpfungskette der Klemmenfertigung von Phoenix Contact dar. Kombiniert mit einer Entwicklungsabteilung auf hohem Niveau und einem Innovationsmanagement leisten wir einen sehr wichtigen Beitrag zum Erfolg der Unternehmensgruppe weltweit“, sagt Dr. Jens Heidenreich, seit 2013 Geschäftsführer von Phoenix Feinbau und seit dem Jahr 2005 in der Unternehmensgruppe tätig.

Mehr als 70 Jahre Know-how

Moderne Fertigung bei Phoenix Feinbau GmbH  Co. KG

Moderne Fertigung

Gegründet im Jahr 1939, zuerst als Noelle & Berg, blickt Phoenix Feinbau auf eine mehr als 70-jährige Erfahrung im Bereich der Metallverarbeitung zurück. Im Jahr 1955 wird Noelle & Berg zu Phoenix Feinbau und somit fester Bestandteil der Phoenix Contact-Gruppe. 

Mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen heute metallische Stanz- und Stanzbiegeteile sowie Kunststoffteile zur Herstellung elektrotechnischer Komponenten und Produkte für die Unternehmensgruppe. Die Produkte werden in der Elektro-, Elektronik- und Automobilzulieferindustrie eingesetzt. Neben einzelnen Metallteilen werden komplette Baugruppen gefertigt. 

Die eigene Kunststoff-Spritzgießfertigung und die hochautomatisierte Montage erweitern das Leistungsportfolio hin zum Produzenten verkaufsfähiger Fertigwarenartikel.

Unternehmenskultur und Weiterbildung

Unternehmenskultur und Weiterbildung

Gemeinsam Ziele erreichen

Ein sehr gutes Betriebsklima sowie eine starke Förderung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu den Stärken von Phoenix Feinbau. Das Unternehmen investiert in die fachgerechte und qualifizierte Weiterbildung der Beschäftigten, um für die Arbeit optimale Voraussetzungen zu schaffen.

Sicherheit und Wohlbefinden sind am Arbeitsplatz unerlässlich. Getreu dem Motto „Mit Sicherheit erfolgreich“ achten Führungskräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit im Alltag auf viele Details, um für alle ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Eine Kooperation mit einem lokalen Fitnessstudio ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelles Training in Kursen und an Geräten. Regelmäßig veranstaltet Phoenix Feinbau Gesundheitstage im Unternehmen. Gemeinsame Teilnahmen in großen Gruppen an Firmenläufen spiegeln die Unternehmenskultur wider.

Ausbildung als fester Bestandteil der Unternehmenskultur

Bei Phoenix Feinbau ist das Thema Ausbildung seit mehr als 70 Jahren ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

In der eigenen Ausbildungswerkstatt mit einem breit ausgestatteten Maschinenpark werden technischen Auszubildenden die praktischen Inhalte der Ausbildungsberufe vermittelt. Im späteren Abteilungsdurchlauf können diese dann direkt angewendet werden.

Wir bilden beispielsweise aus:

  • Werkzeugmechaniker
  • Mechatroniker
  • Stanz- und Umformtechniker
  • Elektriker

Zusätzlich bietet Phoenix Feinbau auch die Möglichkeiten eines duales Studiums in den Fachrichtungen Maschinenbau und Mechatronik an.

Zukunftsgestalter als Werkzeugmechaniker gesucht

Der Werkzeugbau stellt einen großen Kompetenzbereich bei Phoenix Feinbau dar. Die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker ist daher eine der Schwerpunktausbildungen bei Phoenix Feinbau.

Jedes Jahr bildet das Unternehmen junge Menschen in diesem Beruf aus, die nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung in den verschiedensten Bereichen wie z. B. der Werkzeugkonstruktion, der Werkzeuginstandhaltung oder in der Produktion eingesetzt werden.

Weitere Informationen zu den aktuellen Ausbildungsberufen und den aktuellen Plätzen für ein duales Studium finden Sie unter dem folgenden Link.

Phoenix Feinbau fördert Talente

Gerade in den technischen Berufen ist eine fundierte Ausbildung oder ein duales Studium bei Phoenix Feinbau der Start für eine berufliche Karriere, die bis ins Management führen kann.

Phoenix Feinbau als innovatives, wachstumsstarkes und zukunftsorientiertes Unternehmen ermöglicht den Auszubildenden bereits in der Ausbildung an unterschiedlichen Projekten (wie z. B. Social Media) mitzuarbeiten, ihre Talente zu leben und so die Zukunft von Phoenix Feinbau mit zu gestalten. Durch individuelle Entwicklungsprogramme werden  Mitarbeitende in unterschiedlichen Karrierelaufbahnen gefördert.

PHOENIX FEINBAU
GmbH & Co. KG

+49 2351 43060

Gustavstraße 3
D-58511 Lüdenscheid

Besuchen Sie uns auf Facebook

Mehr zur Ausbildung bei Phoenix Feinbau.

facebook Logo
Mehr erfahren